Pesquisar perguntas frequentes
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
A interface de comunicação do Sepam 1000+ precisa receber alimentação externa?
Sim, os módulos ACE949-2, ACE959 e ACE969FO/TP, necessitam de uma fonte externa de 12Vcc ou 24Vcc ligados ao borne V+ e V-. O comprimento máximo da rede de comunicação varia de acordo com esta tensão de alimentação e também do número de devices a ela conectada. Verificar o manual respectivo à série de relés para cálculo deste comprimento.
Isto foi útil?
Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: