FAQs

Fazer uma Pergunta

O que é, quando utilizar e como instalar o interruptor por cartão?

Trata-se de um sistema mecânico de acionamento que gerencia a iluminação/cargas através de um cartão plástico. Funciona como uma chave geral: Ao inserir o cartão no módulo, a energia elétrica é liberada para o ambiente. Quando o cartão é retirado, todo o sistema é desligado automaticamente, evitando que lâmpadas e outros equipamentos fiquem ligados sem necessidade, economizando energia.

Pode ser ligado a uma minuteria, fazendo com que o fornecimento de energia para o ambiente funcione durante determinado tempo após a retirada do cartão. Também pode ser ligado a um módulo de potência, para comandar condicionadores de ar ou outros motores.

É utilizado quando for necessário controlar o fornecimento de energia a partir de um único ponto. Ideal para locais onde haja circulação de pessoas como hotéis, flats, academias, clínicas, etc.


É possível a instalação diretamente na carga ou conectada a um contactor, segue esquemas abaixo:



Para maiores informações sobre nossa linha de interruptores acesse o link: https://www.se.com/br/pt/product-category/5600-interruptores%2C-tomadas-e-comandos-el%C3%A9tricos/?filter=business-5-residential-and-small-business
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?