FAQs

Fazer uma Pergunta

Qual é a tensão das bobinas de minimas tensão utilizadas com os temporizadores nos disjuntores Compact NS630b 1600 e Masterpact NT NW


As bobinas de minima tensão aplicadas com os temporizados deverão ser para tensão continua , a tensão de entrada dos temporizadores deverão ser alternada

Tabela de relação

Temporizadores de tempo fixo
33684 , 100- 130 Vac >> Bobina de minima tensão 125 Vdc
33685 , 220- 240 Vac >> Bobina de minima tensão , 250 Vdc

Temporizadores de tempo ajustavel
33680 , 48- 60 Vac >> Bobina de minma tensão , 48 Vdc
33681 , 100- 130 Vac >> Bobina de minima tensão , 125 Vdc
33682 , 220- 240 Vac >> Bobina de minima tensão , 250 Vdc




 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?