FAQs

Fazer uma Pergunta

Os diajuntores Compact NS630b 1600 e os Masterpact NT e NW podem ser aplicados em rede de comunicação com protocolo IEC61850

Os diajuntores Compact NS630b 1600 e os Masterpact NT e NW com os disparadores Micrologic x.xA / P e H podem ser aplicados em rede de comunicação com protocolo IEC61850 com o uso do conversor de protocolo Modbus x IEC61850 tipo G3200 , veja pg-05 do manual do usuario do G3200 , link abaixo 


Link de acesso ao Manual do Usuario do conversor Modbus x IEC61850

https://schneider-electric.box.com/s/mifi1924bze2r3uw4tldsz1xo2dwabbh
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?