FAQs

Fazer uma Pergunta

Como aplicar os disjuntores com Micrologic 2.0 , 5.0 , 6.0 , 7.0 A/ P/ H e rede de comunicação IEC61850

Os disjuntores com os disparadores  Micrologic 2.0 , 5.0 , 6.0 , 7.0 A/ P/ H podem ser aplicados em rede de comunicação IEC61850 com o auxilio do conversor de protocolo G3200 para a instalação e aplicação acesse os manuais de instalação e do usuario

Link de acesso ao Manual de instalação daGateway G3200 10 en
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA354914/

Link de acesso ao Manual do usuario daGateway G3200 10 en
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA354913/


 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?