FAQs

Fazer uma Pergunta

Como configurar saída analógica do ATV12 para sinal em corrente de 4-20mA ou 0-10V proporcional à corrente do motor

Conforme manual em português do ATV12 (para download veja link abaixo) :
Pág. 54 : menu ConF / FULL / IO- / AO1- / AO1 = OCr, sinal proporcional à corrente do motor, fim de escala com 2 vezes a corrente nominal do inversor (veja tabela na pg. 10)

Para adequar ao tipo de sinal de saída desejado vá ao menu ConF / FULL / IO- / AO1- / e ajuste o parâmetro :
AO1t = 0A (configuração de fábrica) -> sinal tipo 0-20 mA 
AO1t = 4A -> sinal tipo 4-20 mA
AO1t = 10U -> sinal tipo 0-10 Vcc

Para ligação do sinal analógico de saída utilize os bornes AO1 e COM (veja págs. 17, 18, 22 e 23)

Manual em português do Altivar 12
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/

Para ajustes básicos do ATV12 :
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?