FAQs

Fazer uma Pergunta

O que significa o final D na referência do ATV61 e ATV71

A letra D no final da referência/codificação do ATV61 e ATV71 significa inversor sem indutância CC, possível para potências igual ou maior que 90kW em 380-480V e 55kW em 220V
Nesses inversores deve haver indutância trifásica externa na entrada CA.
Seu similar no ATV630 e ATV930 tem indutância CC integrada que não pode ser removida.

Exemplos :
ATV71HC31N4D, sem indutância CC
ATV71HC31N4, com indutância CC fazendo parte do corpo do inversor, montado na sua parte superior

Veja links para documentação do ATV61  e ATV71
Veja alternativas com substituto do ATV61 e substituto do ATV71
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?