FAQs

Fazer uma Pergunta

As interruptoras seccionadoras INS atendem as normas IEC60947-1 , IEC60947-3 e IEC60947-5-1

Sim , as interruptoras seccionadoras INS atendem as normas IEC60947-1 , IEC60947-3 e IEC60947-5-1 , veja a Declaração de conformidade em anexo
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?