FAQs

Fazer uma Pergunta

Qual a diferença entre disconexão automatica e manual dos condutores de comando das bases enciaxaveis dos disjuntores Compact NSX100 250

Os disjuntores da gama Compact NSX tem a opoção de serem instalados com Base encaixavel ( Plug in )  esta montagem permite que os disjuntores possam ser substituidos rapidamente sem a necessidade de se desconectar os condutores de força do disjuntor . Para a desconexão dos condutores de comando ( que estão conectados aos contatos auxiliares , bobinas , acionamento motorizados ) e os de comunicação , é oferecido duas formas de desconexão que é chamada de automatica e de manual .
Na automatica ao desconectar o disjuntor , contatos de força , os condutores de comando tambem o são , atraves de conectores instalados no disjuntor e na base encaixavel .
Esta forma é composts de :
  • Conector fixo , ref. LV429273
  • Conector movel , ref. LV429274
  • Suporte , ref. LV429275
Nos disjuntores NSX100 , 160 e 250 é possivel aplicar ate 2 Conectores fixo e 2 movel , isso ira depender dos auxiliares eletricos que serão aplicados
Na manual , os condutores conectados aos auxiliares eletricos formam um chicote e são levados para fora da estrutura do disjuntor , seccionasse os condutores e aplicasse um par de conectores , um macho e outro femea , e a outra extremidade é ligada no comando do painel .
Esta forma é composta de :
  • Conector manual , ref. LV429272
Nos disjuntores NSX100, 160 e 250 podesse aplicar ate 2 Conectores manuais , isso ira depender dos auxiliares eletricos que serão aplicados
Nota – tanto para os conectores da desconexão automatica como para a manual a posição dos condutores nos conectores são padronizadas , para facilitar a troca dos disjuntores , esta padronização é mostrada nas intruções de montagem dos dispositivos .  



 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?