FAQs

Fazer uma Pergunta

Explicação do menu 509 da parametrização do Varpluslogic

Menu 509 : ( Limite do valor da corrente de sobrecarga do capacitor ) O valor padrão do ajuste de fabrica é de 1,3 . Dependendo das condições da instalação , este valor pode ser ajustado com valores entre 1 e 1,5
O controlador mede as harmonicas da tensão . Com base nisso , ele calcula a corrente de sobrecarga . Se o valor for maior que o valor ajustado e se permanecer pelo tempo definido no menu 504 ( padrão é de 60 segundos ) e se o menu 503 estiver como Sim ele desconectara todos os estagios , bloqueiara o funcionamento do controlador por 30 minutos apos o alarme desaparecer . O tempo de 30 minutos é dado para permitir o resfriamento dos capacitores causado pelo do aquecimento devido sobrecarga


ref. 51452282
 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?