FAQs

Fazer uma Pergunta

O que é módulo de potência para motores e como instalar?

Normalmente, utiliza-se um interruptor bipolar para ligar e desligar um aparelho de condicionador de ar ou triturador de alimentos. Sem um módulo de potência, a vida útil do interruptor bipolar é muito reduzida.
Ele queima constantemente devido ao pico de corrente gerado para dar a partida no motor do aparelho. Deve-se utilizar o módulo de potência para evitar esse tipo de problema, sempre que for necessário ligar um motor utilizando um interruptor bipolar.

Todos os modelos possuem compensador de corrente de partida de 120A e 250A.
Utilizar somente com cargas elétricas com fator de potência acima de 0,4 sem componentes harmônicas em 50/60Hz.

Para instalar, siga o esquema elétrico presente abaixo:


Atenção: não utilizar para acionamento de bobina de contator.

Maiores informações sobre a oferta: https://www.se.com/br/pt/work/products/residential-and-small-business-products.jsp
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?