FAQs

Fazer uma Pergunta

Como compor um NSX400F+ Micrologic 5.3E para comunicação

Para compor um disjuntor NSX400F+ Micrologic 5.3E para ser aplicado em rede de comunicação , veja abaixo
 
Itens que serão necessario acrescentar
 
a- Modulo BSCM , este modulo :
a1 - permite , pelo supervisorio , que o usuario saiba o estado do disjuntor , aberto , fechado ou em trip
a2 - tenha acesso aos dados de manutenção como :
a2.1 – contagem das manobras mecanicas ( abrir e fechar )
a2.2 – historico de estado do dispositivo
a3 - permite que , pelo supervisorio , o disjuntor seja comandado ( ligar e desligar o disjuntor ) , para esta função , o disjuntor deve ter o modulo de comando eletrico / acionamento motorizado . neste caso a tensão de comando do modulo de comando eletrico devera ser em 220 Vac
 
Referencia
modulo BSCM , LV434205
modulo de comando eletrico comunicante , 220 Vac , LV432652
 
b- NSXcord
b1- este cabo interliga o disjuntor com o conversor ULP x Modbus , temos este cabo em 3 comprimentos
b1.1 – 0,3 m , ref. LV434200
b1.2 – 1,3 m , ref. LV434201
b1.3 – 3,0 m , ref. LV4342012
 
c – Conversor ULP x Modbus RTU
c1 – Este conversor , tipo ULP , converte as informações geradas no protocolo ULP em informações no protocolo Modbus e vice versa
c2 – Conector de acoplamento , este acessorio realiza a interligação de rede e alimentação 24 Vdc , entre os conversores tipo IFM que estiverem instalados juntos .
 
Observo que temos um conversor ULP x Ethernet , que permite aplicar o disjuntor em rede com protocolo Ethernet TCP/IP , este conversor temos em duas versões , conversor e Switchboard server . O conversor , converte as informações ULP em Ethernet TCP/IP de um dispositivo
O Switchboard serevr converte informações ULP em Ethernet TCP/IT de um dispositivo e pode ser acoplado a ate 20 modulos IFM , este Switch board server
 
Referencia
conversor ULP x Modbus , tipo IFM , LV434000
convrsor ULP x Ethernet TCP/IP , tipo IFE , LV434001
Switchboard server ULP x Ethernet TCP/IP e ULP , tipo IFE , x Modbus , LV434002
Conector de acoplamento , VW3A8306DRC , esta ref. traz 10 pç
Terminador , TRV00880 , esta ref. traz 10 pç

Com a Micrologic 5.3E conectado a rede de comunicção , via NSXcord e IFM ou IFE , o sr. tera acesso pelo supervisorio a
 
1 – medições da grandezas eletricas
2 – ver os valores de ajuste das proteções
 
Resumo
 
a- ver o estado , dados de manutenção >> NSX400F+ Micrologic 5.3E+ modulo BSCM+ NSXcord+ conversor IFM ou IFE ou Switchboard server IFE+ terminador
 
b- comandar o disjuntor >> NSX400F+ Micrologic 5.3E+ modulo BSCM+ NSXcord+ conversor IFM ou IFE ou Switchboard server IFE+ terminador+ Comando eletrico  
 
c- ver as medições , ver os ajustes das proteções >> NSX400F+ Micrologic 5.3E+ NSXcord+ conversor IFM ou IFE ou Switchboard server IFE+ terminador
 
d- ver o estado , dados de manutenção , comandar o disjuntor , ver as medições , ver os ajustes das proteções >> NSX400F+ Micrologic 5.3E+ modulo BSCM+ NSXcord+ conversor IFM ou IFE ou Switchboard server IFE+ terminador + Comando eletrico
 
 
Abaixo link de acesso ao manual do usuario da Micrologic 5.3E onde o sr. tera os endereços de registo dos itens comunicantes do disparador .
 
Link de acesso ao Manual do Usuario Comunicação Modbuas NSX 18 en
 
https://schneider-electric.box.com/s/tde0xg551n8hjcq56vfybx0552xsunxb
 
Para uma maior facilidade com os dispositivos comunicantes da S E : na parametrização , verificação das versões dos firmware , assim como a atualização dos firmware , criação do projeto da rede de comunicação  , sugerimos a utilização da ferramenta Ecoreach , baixar a ferramenta pelo site da S E . Veja os videos de aplicação disponiveis no YouTube .
 
Acesso ao download Ecoreach
 
https://www.se.com/br/pt/product-range-download/62980-software-ecoreach/#tabs-top
 
Veja os videos de aplicação disponiveis no YouTube .
 
https://www.youtube.com/watch?v=irK8vVi91hs&list=PLa7UGrWOTyjlE0xbMMLm_ebwxBNWO4N4d
 


 
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?