FAQs

Fazer uma Pergunta

Magelis - Sincronismo de relógio entre HMIGTO3510 e ZélioLogic via SR3NET01BD

Magelis - Sincronismo de relógio entre HMIGTO3510 e ZélioLogic via SR3NET01BD

a) Na HMIGTO3510:

1. Defina endereço IP para Magelis adicionando Driver Modbus TCP, habilitando a sintaxe IEC;
2. Insira em um painel os objetos TimeDisplay e DateDisplay;
3. Insira a função Set Terminal Clock e aponte para iniciar a partir do endereço %MW32.

b) No ZélioLogic (SR3NET01BD):

1. Escolha a programação em FBD (o módulo só pode ser instalado em controladores SR3****BD);
2. Defina um enderço IP no módulo SR3NET01BD.
Isso foi útil?
O que podemos fazer para melhorarmos?