{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Como saber qual a tensão de alimentação do Vamp 321?

Para saber a tensão de alimentação do Vamp 321 é através da referência comercial.

V321__
Se:
A = Power A 110 - 240 V (80 - 265Vac/dc)
B = Power B 24 - 48 V (18 - 60Vdc)

A alimentação deve ser feita nos Bornes 1 e 2.

Isto foi útil?

Conheça mais
Conheça mais