{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Como definir a faixa de tensão de alimentação dos acionamentos motorizados

A faixa da tensão de alimentação dos acionamentos motorizados dos disjuntores Compact NSX , Compact NS630b a 1600 , Masterpact NT NW tem um valor minimo de -15% e a maximo de +10% , estas porcentagens devme ser aplicados a banda da tensão de alimentação especificada nos catalogos .
Exemplo
Acionamento motorizado do Masterpact NW , 100-130 Vac.
Faixa da tensão de alimentação 100 - 15%= 85 Vac ; 130 + 10% = 143 Vac , faixa da tensão de alimentação de 85 a 143 Vac


Consulta - 55759279
LIC-901699

Isto foi útil?

Conheça mais