{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}
{}

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"Sim","noButton":"Não","feedback":{"title":"O que podemos fazer para melhorar?"},"submitButton":"Enviar","successMessage":"Agradecemos os seus comentários","title":"Isto foi útil?","feedbackPercentLabel":"pessoas consideraram isto útil","captcha":{"error":"Marque a caixa de seleção"}}}
Pesquisar perguntas frequentes

Qual é a faixa da tensão de funcionamento das bobinas de minima tensão dos disjuntores NW

As bobinas de minima tensão dos disjuntores NW funcionam conforme :

- no fechamento = tensão minima de 0,85 x Un
- na abertura = tensão entre 0,35 a 0,7 x Un
- tensão de operação = ex. 100-130 V , para as demais tensões de operação vide catalogo

Ex. para a bobina com tensão de operação de 100-130 V
- no fechamento = 0,85 x 100 V = 85 V

- na abertura = 0,35 x 100 V = 35 V a 0,7 x 100 V = 70 V



Consulta - 55759279 / LIC-902203


 
Conheça mais

Não consegue encontrar o que está procurando?

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para receber suporte técnico, assistência para as suas reclamações e muito mais.
Conheça mais