{}

Pesquisar perguntas frequentes

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Pesquisar por palavra-chave ou fazer uma pergunta","searchBtn":"Pesquisar","error":"Insira a palavra-chave que deseja pesquisar"}}

Como funciona a Micrologic 2.x M em relação a classe de partida

Tempo de partida de acordo com a classe ( Micrologic 2.x M )
Para uma partida normal , a Micrologic 2.x M verifica as condições abaixo em relação a proteção de sobre carga ( long time ) Ir:
-corrente > 10% x Ir ( limite do motor desligado )
-ultrapassagem de 1,5 x Ir , valor de ajuste de Ir , faz retornar o valor abaixo do valor de ajuste antes do final da temporização de 10 seg.
Se uma destas condições não for atendida, a proteção de sobre carga atua o disjuntor apos um tempo igual ao da classe selecionada
O valor de ajuste Ir deve ser ajustada para o valor de corrente indicada na placa de dados do motor.



Estas informações estão na pg- B-37 do catalogo de link abaixo

Link de acesso ao Catalogo dos disjuntores em caixa moldada Compact NSX NSXm 19 en

site - https://www.se.com/br/pt/download/document/LVPED217032EN/

Isto foi útil?