{}

Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Pesquisar perguntas frequentes
Pensou em robustez? O que significa grau de proteção IP ?

Para ver esse e mais artigos na integra consulte nosso blog:https://blog.se.com/br/gestao-de-maquina-e-processos/2018/08/06/grau-de-protecao/

A proteção de entrada, também conhecida como grau de proteção IP, é frequentemente mencionada como um critério chave para robustez, especialmente para botões. No entanto, muitos equívocos são compartilhados e alguns fabricantes estão tirando vantagens disso para promover seus produtos falsamente. Por isso te pergunto, você realmente sabe o que está comprando quando está escolhendo produtos com base em seu grau de proteção IP, conforme indicado no catálogo?

Aqui está um guia rápido para os níveis de IP e os dois equívocos mais atuais.

Um nível de IP é indicado por 2 dígitos, significando IPxx com um sendo um inteiro entre 0 e 6 e sendo outro número inteiro entre 0 e 9.

O primeiro dígito indica o nível de proteção que o painel ou gabinete fornece contra o acesso a peças perigosas (por exemplo, condutores elétricos, partes móveis) e a entrada de objetos estranhos sólidos.

O segundo dígito indica o nível de proteção que fornece contra a entrada prejudicial de água.

Os maiores equívocos atuais são:

  • IP67 é melhor que IP66: Errado

Colocar um produto sob a água e verificar se ele ainda está funcionando não garante que o produto realmente resista a poderosos jatos de água. Na verdade, basta dar um exemplo simples: uma folha de plástico. Se você colocá-lo na água, tudo bem vai funcionar depois … agora se você colocar sob um jato de água, a folha de plástico pode rasgar e, portanto, não funcionará mais. Da mesma forma, um produto de nível IP67 pode sobreviver a uma imersão acidental, mas pode ser quebrado por jato de água.

É possível ser IP67 e não ser IP66! Um produto robusto “real” deve indicar tanto IP66 quanto IP67 em sua folha de dados, caso contrário, você deve se preocupar.

Aliás, similarmente IP69 não está implicando IP66 … mas temos IPx0 para IPx6 que estão em uma graduação.

  • IP69K é a mesma coisa que IP69: Errado

IP69K é definido desde 1993 na norma DIN 40050-9

IP69 é realmente muito mais jovem e é definido desde 2013 no IEC 60529

Existem pequenas diferenças nos métodos de teste, mas um produto IP69K geralmente pode passar nos testes IP69… No entanto, se o seu produto for certificado IP69K, isso significa que o fabricante realmente aplicou apenas um padrão alemão. Como mais e mais padrões aplicados são baseados no IEC, você pode acordar uma manhã para descobrir que sua máquina pode agora ser apenas vendida na Alemanha.

Só por segurança, é melhor apostar em um produto IP69 ou mesmo em um produto com certificação dupla IP69 e IP69K.

Quer saber mais sobre a robustez do botão de pressão? Descubra em https://www.se.com/br/controle ou dê uma olhada no nosso vídeo:

Schneider Electric Brasil