O Projeto

Utilizando os mais avançados e complexos processos tecnológicos, produz 1.000 litros de água de reuso por segundo – volume equivalente ao consumo de água potável por cerca de 500 mil pessoas (a população da cidade de Santos, no litoral paulista, por exemplo).
Com isso, tiveram a necessidade de uma solução integrada que atendesse:
Entre os diversos produtos e softwares implantados no projeto, em destaque está o MES - Sistema de Execução de Manufatura que controla toda a produção, padronizando processos, pessoas e procedimentos com uma abordagem orientada aos modelos. A padronização de processos ajuda a assegurar resultados de produção mais consistentes. Além do MES, também outras soluções compõem o projeto como o Scada Vijeo Citect software de controle de supervisão e aquisição de dados (SCADA) confiável, flexível e de alto desempenho para processos industriais.
Contamos com produtos como CLP Modicon M340 , CLP Modicon M238 Que oferecem a flexibilidade e os serviços de um PAC de grande porte e disponibilizam soluções integradas com outros dispositivos Schneider Electric. IHM Magelis Interface homem-máquina concebida para uma vasta gama de necessidades, Medidor de Vazão , sistema de controle distribuido, uma plataforma eficiente.Todas as fases do processo são controladas, monitoradas e gerenciadas em tempo real através da solução EcoStruxure da Schneider Electric garantindo a qualidade e sustentabilidade do processo.
As tecnologias de conectividade, automação e análise de dados aumentam a eficiência do nosso processo, reduzem custos e o consumo de energia, garantem conformidade ambiental e melhoram o controle da qualidade.