Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Escolha uma solução de painel de distribuição e controle inteligente para melhorar a produtividade e a eficiência

Texto Padrão Alternativo
Economia de energia de até 15%, até 90% menos de queima de motores, e 24/7 de visibilidade do uso e da qualidade da energia. Obter o conhecimento e o controle necessários para tomar decisões mais inteligentes sobre energia é tão fácil como escolher a solução de distribuição Okken, inteligente, totalmente reinventada.

Durante décadas, organizações em todo o mundo têm confiado nos quadros de distribuição de baixa tensão, de alta qualidade, da Schneider Electric, para fornecer segurança 24 horas por dia e com o desempenho que mantém suas operações funcionando com eficiência máxima. Energia é a força vital de praticamente todas as organizações, e em um mundo que constantemente se esforça para fazer o melhor uso de recursos limitados, incrementar a eficiência energética e garantir a continuidade do sistema de energia é uma prática de negócios inteligente. Inteligência em tempo real no sistema de energia é a chave para auxiliar a proteger infraestruturas elétricas e reduzir os custos relacionados à energia. Obter o conhecimento e o controle necessários para tomar decisões mais inteligentes sobre energia é tão fácil como escolher a solução de distribuição Okken, inteligente, totalmente reinventada.

Controle inteligente e tecnologia de distribuição são as bases para um desempenho excepcional do painel de distribuição.

Décadas de experiência nos domínios da distribuição de energia e controle de motor nos proporciona conhecimentos sobre todos os aspectos da gestão de redes elétricas. Esta experiência é aplicada no desenvolvimento de cada monitoramento de energia, controle de motor, e solução de correção do fator de potência, do tipo plug & play, montados nos painéis inteligentes de baixa tensão Okken. Trabalhando em conjunto, ou como dispositivos e sistemas autônomos, eles oferecem a tecnologia e capacidade necessárias para melhorar a confiabilidade, produtividade e eficiência energética. A linha inclui:

  • Centro de controle inteligente de energia e motores MotorSys (iPMCC) , que fornece prevenção de falhas avançada, proteção e nova partida automática para aumentar a produtividade, melhorar da eficiência energética e reduzir tempo de inatividade.
  • Acionamentos de velocidade variável e chaves de partida progressiva Altivar, que prolongam a vida dos equipamentos e reduzem o consumo de energia.
  • Disjuntores Masterpact Compact NS e Compact NSX que fornece proteção e controle de circuitos.
  • Controladores lógicos programáveis Quantum, Premium, M340, e M580 , que fornecem recursos de automação de processos e de controle.
  • Medidores de energia e de qualidade da energia PowerLogic , que contribuem para a melhoria da eficiência energética e da qualidade da energia.
  • Relês, controladores, e sistemas de gerenciamento de motores TeSys , que oferecem proteção e monitoramento.
  • Servidor de energia Com'X 200 , que centraliza dados para conexão inteligente e monitoramento de acessórios Okken.
  • POI (Power Outage Insight – Percepção de Interrupção de Energia) , que acrescenta prevenção inteligente de quedas de energia, e restauração rápida e mais segura da energia em operações de manutenção.
Trabalhando em conjunto com acessórios inteligentes, os painéis de distribuição Okken fornecem informações e recursos de controle do sistema de energia, necessários para operar os processos de forma mais eficiente e confiável. 

Visibilidade abrangente do sistema de energia permite que a equipe de Operações monitore local ou remotamente parâmetros e status, para gerenciar o funcionamento do motor, rastrear problemas, otimizar o controle, identificar tendências e solucionar problemas, antes que resultem em tempo de inatividade custoso.

Melhor eficiência energética é apenas o começo

Além de auxiliar a incrementar a confiabilidade e produtividade do sistema de energia, acessórios inteligentes, como chaves de partida progressivas e variadores de velocidade, podem sincronizar a operação do motor à capacidade de carga, reduzindo o consumo de energia de pico em 50% ou mais. A compensação de energia reativa e capacidades de resistência térmica também podem melhorar drasticamente a eficiência energética e reduzir as contas de eletricidade. A integração de arquitetura de comunicação iPMCC confiável, suporta ainda mais e otimiza o gerenciamento de energia.

Equipar um painel de distribuição Okken com acessórios inteligentes é fácil e simples, porque eles trabalham como um só, fornecendo flexibilidade de combinação e casamento e, ao mesmo tempo, capacitando as organizações a adicionarem recursos à medida que suas necessidades crescem. Projeto e engenharia inteligentes combinam-se com protocolos padronizados e não proprietários, dimensões de montagem, interfaces e conectores, para auxiliar a manter baixos os custos de instalação, de manutenção e de estoques. Os especialistas da Schneider Electric também estão disponíveis para personalizar soluções originais de eficiência energética e de controle de motor para atender requisitos de aplicações muito específicas.

Modernizado e melhorado a partir de zero

Organizações alcançam os máximos benefícios em eficiência e custos quando acessórios inteligentes são combinados com alta qualidade, engenharia de precisão, e soluções de painéis de distribuição manufaturados como os da Okken. Com mais de 100.000 unidades instaladas em todo o mundo, são equipamentos que foram comprovados em ambientes exigentes ao longo de décadas. Ao redesenhá-los para o século 21, os engenheiros da Schneider Electric alavancaram as principais vantagens históricas dos painéis de distribuição Okken:

  • Conformidade com as normas IEC 61439-1 e 2.
  • Continuidade e disponibilidade incrementadas para operações mais confiáveis.
  • Excelente resistência a arco elétrico interno e proteção segura a partes vivas.
  • Graus específicos de tratamento e proteção anticorrosão, além de versões de alta durabilidade para os requisitos exclusivos da indústria.
  • Excepcionais compactação, modularidade e peso, para aumentar a flexibilidade.
  • Alta qualidade e engenharia inteligente para facilitar a manutenção e reduzir os custos de propriedade.

As características, desempenho e suporte que veem com todas as soluções de painel de distribuição inteligente Okken faz com que se destaquem em relação aos painéis de distribuição de energia e controle de motores comuns. Adicionar inteligência torna ainda mais fácil às organizações a obtenção de um retorno do investimento mais rápido, ao mesmo tempo em que agiliza suas operações e melhora a eficiência energética por muitos anos vindouros.

Descubra mais sobre todas as vantagens de escolher painéis e quadros inteligentes da Okken e assista como eles atendem as condições mais exigentes.
Saiba mais