Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Arquitetura EcoStruxure garante soluções seguras para o SAHMRI

Texto Padrão Alternativo
O edifício do SAHMRI (imagem ao lado) foi criado com a arquitetura integrada EcoStruxure

Pesquisa médica gera novas ideias e inovações todos os dias. Para incorporar, de forma tranquila, inovações no tratamento de saúde, o SAHMRI (Instituto de Saúde e Pesquisa Médica do Sul da Austrália) construiu uma instalação de 25.000 metros quadrados para fomentar a criatividade e a produtividade de seus pesquisadores.

A chave para o sucesso do edifício foi o envolvimento inicial com a Schneider Electric™ e com a nossa arquitetura EcoStruxure™. A arquitetura EcoStruxure integra os sistemas do edifício do SAHMRI a uma plataforma única, que inclui aquecimento e resfriamento, gerenciamento de energia, segurança e controles de laboratório. Isso proporciona maior eficiência e flexibilidade durante todo o ciclo de vida do prédio.

Já concebida com o status de estrela da cidade de Adelaide, a construção em formato de losango, elevada em colunas de flores, também apresenta uma estrutura transparente inspirada em cones de pinheiros, para permitir que luz natural entre no edifício. O edifício inclui laboratórios secos e úmidos, áreas de pesquisa modernas e, até mesmo, um jardim medicinal.

"Precisamos de ambientes que estimulem a criatividade, a temperatura certa, a iluminação certa e os sistemas certos para garantir que os pesquisadores atinjam os seus melhores níveis de desempenho, criatividade e produtividade", disse o professor Steve Wesselingh, diretor executivo do SAHMRI.

EcoStruxure: Sistemas Integrados de Edifícios (Integrated Building System - BIS)
A espinha dorsal da arquitetura EcoStruxure é o IBS, que proporciona o máximo de eficiência por meio de projeto, construção e processo de entrega colaborativos. O sistema utiliza um inovador software de modelagem de informações do edifício em 3D para evitar retrabalho e mudanças no projeto. Como todos os componentes se comunicam entre si, o sistema permite que o gerente predial monitore e controle o aquecimento, ventilação, ar-condicionado, umidade, iluminação, controle de acesso, vídeos, elevadores e outros recursos de segurança do edifício.

A oferta integrada de segurança patrimonial da Schneider Electric, que inclui controle de acesso por cartões inteligentes, gerenciamento de vídeos de circuito fechado e câmeras de alta definição, garante muito mais segurança e flexibilidade.

Um outro importante componente da arquitetura EcoStruxure é o sistema de controle de iluminação DALIcontrol, da Clipsal by Schneider Electric. O sistema também permite customizar as áreas de iluminação, por exemplo, nas salas de pesquisa, onde é preciso uma iluminação constante. A iluminação de emergência também está inclusa nesse sistema.

Iluminação de emergência confiável
A solução EPSS (Sistema de Alimentação de Energia de Emergência) da Schneider Electric, instalada no prédio, proporciona uma análise automática e relatórios precisos, além de informações completas sobre o sistema de energia. A solução testa o gerador reserva e gera relatórios sobre o tempo preciso das chaves de transferência e sobre a condição e integridade do gerador. O sistema monitora os níveis de carga do EPSS e a duração do teste. Além disso, ele torna obsoleto o teste manual, poupando tempo e facilitando a coleta de dados durante quedas reais de energia.

As quedas de energia também têm o potencial de gerar perda de dados e dano ao hardware de todos os equipamentos de comunicação e de computação. Com 18 hubs de comunicação no edifício do SAHMRI, a Schneider Electric está fornecendo fontes de alimentação de energia ininterrupta (no-breaks) para manter a continuidade da energia e proteger equipamentos vitais de comunicação.

Para melhor integrar a medição de energia no SAHMRI, a Schneider Electric incluiu a nova plataforma de software de gerenciamento de energia StruxureWare Power Monitoring 7.0 (SPM7). Um submedidor também foi instalado no local para medir, separadamente, os barramentos de energia e de iluminação.

Inversores de frequência variável Schneider Electric Altivar foram adicionados ao sistema HVAC para limitar o uso de energia na partida e permitir o controle preciso do aquecimento e do resfriamento.

Especialistas locais ajudam a atender normas
A Schneider Electric oferece uma combinação exclusiva de suporte local com a experiência de líder global em implantação de tecnologia. Isso garante que os problemas técnicos possam ser facilmente resolvidos por representantes no local.

A solução da Schneider Electric também ajuda o edifício do SAHMRI a atender normas de certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), que é reconhecida mundialmente.

A arquitetura EcoStruxure da Schneider Electric foi projetada para que o edifício tenha alta performance em eficiência energética no longo prazo.

Saiba mais sobre como a arquitetura EcoStruxure da Schneider Electric está ajudando a SAHMRI a construir instalações de primeira classe e altamente inteligentes para atender à crescente demanda por instalações de saúde e de pesquisa médica; assista SAHMRI: Inovação Inspirada hoje!
Saiba mais