Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Como melhorar a segurança no seu hospital

Default Alternative Text
As soluções da Schneider Electric auxiliam no aumento da eficiência da equipe, da satisfação do paciente e da segurança nos hospitais.

Os profissionais médicos se veem confiando mais em tecnologias sem fio integradas para tarefas como monitoramento de pacientes e notificação ao pessoal para permanecer produtivo e prestar o melhor atendimento possível. No entanto, o importante trabalho que realizam todos os dias pode ser complicado por riscos de segurança. Por exemplo, quando uma família visita um paciente no hospital, a última notícia que querem ouvir é que o seu ente querido desapareceu. E isso pode ser uma realidade: Fuga de pacientes, perambulação e rapto infantil são ameaças reais, especialmente com o crescente número de pacientes internados em todo o mundo.

Em resposta a esses desafios, as organizações de saúde estão buscando soluções de segurança confiáveis e flexíveis que otimizem a visibilidade em todo o hospital. Quando a equipe médica e operacional pode ficar tranquila sabendo que suas instalações são seguras, então os pacientes e visitantes se sentem seguros também. Uma maneira usada pelos hospitais para melhorar os serviços de segurança e ao paciente é por meio da identificação inteligente, por rádio frequência integrada (RFID) e soluções de sistemas de localização em tempo real (RTLS). 

"Além de ajudar os hospitais a oferecer o melhor em termos de atendimento e serviço aos pacientes, visitantes e à sua equipe, a tecnologia RFID e RTLS pode ajudar a impulsionar a pontuação da pesquisa de satisfação Press Ganey do hospital", disse Steve Nibbelink, Diretor Global de Saúde, Segurança e Soluções RTLS da Schneider Elétrica™. "E a partir de uma perspectiva de negócios, o retorno típico sobre o investimento para projetos de RFID/RTLS é estimado em um ano ou menos."

A segurança reforçada, um dos muitos benefícios de projetos RFID e RTLS, incluindo o fornecimento de instalações de saúde com maior segurança, o reforço da qualidade do atendimento, redução do desperdício financeiro, alta satisfação do paciente e melhoria da produtividade, são principalmente resultado de uma melhor visibilidade de ativos e equipamentos. E quando integrados a aplicações de segurança, energia, sistemas prediais, e eletricidade de uma unidade de saúde, as tecnologias flexíveis RFID/RTLS podem ajudar as organizações de saúde a:

Agilizar as operações na localização de ativos, e simplificar a correspondência entre equipamentos, pacientes e as equipes com procedimentos planejados Acompanhar e monitorar ativos para dimensionar corretamente estoques médicos, melhorar as taxas de utilização, e prevenir roubo. Habilitar o pessoal a localizar rapidamente equipamentos alugados e reduzir as taxas de devoluções com atraso. Fornecer acesso imediato ao paciente, cuidador, visitante, e localização de funcionários em caso de um evento adverso. Reduzir o tempo gasto na procura de equipamento médico e de bens para melhorar a eficiência dos funcionários e a satisfação do paciente.

Implantação de soluções de RFID/RTLS em suas instalações. "Além de aplicações típicas para melhorar a segurança de paciente e pessoal, estas tecnologias podem ser integradas com outras aplicações de saúde para melhorar a gestão dos visitantes, otimizar o uso de bens e equipamentos, proteção contra roubo e melhorar a eficiência operacional e a produtividade da equipe ", disse Steve Nibbelink.

Mas antes de implementar qualquer solução RFID/ RTLS inteligente, considere as quatro etapas a seguir para maximizar a sua implantação:

1. Identificar problemas e objetivos-chave:
Especificar o problema do negócio e observar áreas-chave para melhoria. Em seguida, definir metas para ajudar a resolver essas questões e obter a aceitação de toda a organização. A colaboração entre os diferentes grupos de trabalho é essencial para desenvolver a melhor solução e implementação possíveis.

2. Planeje cuidadosamente:
Trabalhe com consultores de rede Wi-Fi para realizar uma pesquisa local abrangente, conduzir o planejamento da rede Wi-Fi, e analisar a intensidade dos sinais e interferências, para garantir a melhor instalação e uso otimizado do sistema para atender aos objetivos pretendidos.

3. Defina expectativas claras:
Os objetivos e expectativas para o desempenho e a produção da solução devem ser transparentes. E serviços de qualquer integrador ou fornecedor envolvidos no processo precisam ser bem documentados e acordados antes da implantação, para evitar interpretações errôneas durante as fases de planejamento, projeto e instalação.

4. Incluir treinamento:
Fornecer aos usuários treinamento sobra a solução, para garantir o melhor desempenho do sistema, resultados, e profunda compreensão da tecnologia e melhores práticas. Isto irá aumentar ainda mais o benefício que a solução traz para sua organização de saúde.

Saiba como maximizar a implantação de RFID e RTLS em sua unidade de saúde com soluções da Schneider Electric

Saiba mais