Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Um dos maiores fabricantes de MDF aproveita os recursos dos medidores de energia para economizar energia

Regardless of equipment age, we have service options that include Maintenance, Remote Management, Spare Parts, Training, Modernization and Consultation; aligned to 5 key phases of the Asset Management Life Cycle. Worker and manager in warehouse.
A Sunchang Corporation prevê uma economia anual de energia de KRW 100 milhões (USD 97.478/ €75.200), com um ROI de três anos. "Agora, podemos controlar a energia por sistema, carga e tempo, e . as economias anuais esperadas são de aproximadamente KRW 100 milhões [USD 97.478/ €75.200]". - Ji Seung-Kwon, Vice-Diretor Geral da Equipe de Manutenção, Sunchang Corporation

Os custos crescentes da energia e o compromisso com práticas comerciais sustentáveis fizeram da redução de custos de energia uma prioridade para a diretoria da Sunchang Corporation, baseada em Incheon, na Coreia do Sul, líder do mercado de madeira compensada e de MDF e proprietário de filiais na Ásia inteira.

Ji Seung-Kwon, Vice-Diretor Geral da Equipe de Manutenção em Sunchang, disse: "Tínhamos apenas um número limitado de medidas de economia de energia e elas não eram eficientes. Por exemplo, a utilização do sistema de gestão de energia era limitada, pois os maiores equipamentos, como os compressores, falhavam com frequência. E os efeitos da economia de energia eram quase imperceptíveis, devido a variáveis como maior produção das linhas. Isso nos levou a questionar o nosso modo de utilização do sistema.

"Sabíamos que precisávamos de uma gestão detalhada de energia para poder obter os dados de base do nosso consumo de energia por carga e poder controlar automaticamente a demanda nos horários de pico.

"Assim, para aumentar a nossa capacidade de gestão de energia, chegamos à conclusão que precisávamos não somente de sistemas de monitoramento de energia, mas também de sistemas que pudessem identificar possíveis oportunidades de economia e controlar o consumo de energia. Em outras palavras, precisávamos de uma solução que pudesse indicar oportunidades de economia de energia de vários tipos de fontes de energia - água, ar, gás, eletricidade e vapor (WAGES).

"A Schneider Electric Korea atendeu plenamente as nossas necessidades. Tínhamos ouvido falar deles há algum tempo como "empresa especialista em gestão de energia" que oferece uma grande variedade de soluções.

Um investimento a ser amortizado em três anos
"Nossos painéis de distribuição e controle não eram monitorados e estavam espalhados. Não tínhamos nenhum tipo de visão centralizada. Instalamos medidores de energia Schneider Electric ION6200 nos painéis de distribuição e controle e conectamos esses medidores a uma rede de comunicação. Isso permitiu verificar as informações geradas por todos os medidores de energia, simultaneamente na sala elétrica.

"Hoje, podemos controlar a energia por sistema, carga e tempo. Conseguimos reduzir os custos da energia por meio da gestão dos picos de demanda.

"A Sunchang está muito satisfeita com a solução de gestão de energia da Schneider Electric. Agora, podemos gerenciar sistematicamente as informações sobre energia que antes eram negligenciadas devido à falta de um sistema de gestão de energia real. Temos conseguido reduções significativas de custo também. As economias anuais esperadas são de aproximadamente KRW 100 milhões (USD 97.478 / € 75.200).

"Outro aspecto positivo foi o fato de que os dados da solução de gestão de energia da Schneider Electric podem ser utilizados como dados de referência para a política de economia de energia permanente da nossa empresa. Prevemos que os custos da solução da Schneider Electric serão amortizados em três anos.

Gestão detalhada melhora a eficiência energética

"Obter economia de energia exige muito esforço por parte dos operadores da empresa. Porém, no futuro, obteremos uma economia de energia mais eficaz e persistente com menos mão de obra. Para este fim, pretendemos implementar uma função de controle para várias situações complexas usando uma série de pontos de E/S incluindo, por exemplo, controladores lógicos programáveis (CLPs) para conseguir uma economia de energia ainda maior.

"Embora apenas uma parte do nosso sistema de energia tenha sido equipada com medidores de energia e dispositivos de monitoramento até agora, planejamos, no futuro, instalar medidores de energia em todos os painéis de distribuição e controle e reforçar determinadas partes por conveniência operacional. Pretendemos também reduzir os custos básicos de eletricidade, controlando os valores de pico e analisar o consumo de energia da unidade por processos, para estabelecer um padrão de uso correspondente. Assim, quando os valores desviarem do padrão, realizaremos uma análise de causa para tomar as medidas necessárias.

"Todos esses esforços foram apoiados por tecnologias de campo, como IHMs para interface, telas de monitoramento, funções de comunicação, etc., através das equipes de atendimento ao cliente e de suporte técnico da Schneider Electric, o que é uma grande ajuda. Apreciamos a contribuição significativa da Schneider Electric que apoia a Sunchang na geração lucros, melhoria do valor e economia de tempo. Pretendemos manter a parceria, em nossos esforços de economia de energia no futuro, por muitos anos."

Leia mais sobre outros Cases de Sucesso de clientes Schneider Electric.
Saiba mais