Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Novas normas para montagem intuitiva de máquinas

Engineer in factory with clipboard

A estratégia de colocar máquinas no mercado mais rapidamente pode dar a qualquer construtor de máquinas uma vantagem competitiva nesse mercado. O problema reside em executar essa estratégia correta. A Schneider Electric™ responde ao desafio com a próxima geração de soluções MachineStruxure™. Agora os construtores de máquinas podem obter prazos de entrega mais curtos de forma mais eficiente, produtiva e confiável, com menor custo.

Com a automação intuitiva e flexível da máquina usando o MachineStruxure, os construtores de máquinas podem:

  1. Reduzir o tempo para comercialização Ferramentas intuitivas para programar e simular aceleram os processos de engenharia. Uma interface simples de usar, que se adapta às preferências pessoais dos usuárioscome arquiteturas e modelos bem projetados, prontos para uso permitem que os fabricantes de máquinas se concentrem no trabalho e não nas ferramentas.

  2. Maior rentabilidade Interfaces essenciais pré-integradas e funcionalidades embutidas, como conectividade via Ethernet, várias portas de comunicação, slots para cartões SD, painéis de gerenciamento de energia, recursos de segurança, entradas e saídas analógicas e malhas de controle de movimento, que ajudam a oferecer maior rentabilidade. Plataformas de controle fáceis de usar e a capacidade de reutilizar código-fonte existente pode ajudar a economizar tempo de desenvolvimento valioso.
  1. Maior eficiência As soluções MachineStruxure, flexíveis e modulares, possuem avaliações de desempenho que são a referência do setor. Portanto, quer você precise de lógica, acionamentos, IHM, ou controle baseado em movimento, o MachineStruxure pode ser perfeitamente otimizado para proporcionar maior confiabilidade e produção.

  2. Simplifica a integração e a manutenção Os protocolos Ethernet TCP/IP e IP estão incluídos agora em todas as plataformas de controle MachineStruxure, padronizando o acesso vertical aos dados de produção e status da máquina, mesmo em plataformas básicas tipicamente com poucos recursos. Acesso sem fio via dispositivos móveis e protocolos da internet, como HTTP ou FTP proporciona acesso remoto às máquinas de qualquer local, e em qualquer momento, para diagnósticos imediatos e suporte técnico.

O MachineStruxure otimiza o ciclo de vida da máquina, do projeto, desenvolvimento, comissionamento e até a manutenção.

Veja o vídeo de um estudo de caso da solução MachineStruxure: AlumaTower
Saiba mais