Aspectos gerais
Os teclados de anunciadores de alarme do SDCD EcoStruxure Foxboro organizam alarmes e telas de processo de forma fácil e eficaz, para resposta mais rápida do operador e tempos de resposta mais curtos Os operadores localizam funções específicas nos locais designados todas as vezes, sem utilizar passos extras de navegação ou digitar dados numéricos.
Quando utilizados como um anunciador de alarme convencional, o teclado chama a atenção do operador para uma área específica para resolução rápida das condições alarmadas.
Quando utilizados como um anunciador de alarme convencional, o teclado chama a atenção do operador para uma área específica para resolução rápida das condições alarmadas.
Características
- Disponíveis com conexões USB ou serial/GCIO
- Adequado para uso com estações de trabalho ou servidores com SDCD EcoStruxure Foxboro e I/A Séries
- Pode ser do tipo autônomo ou montado em estação de trabalho/painel
- Os alarmes de áudio apresentam tons diversificados que indicam uma diferenciação audível dos alarmes do sistema e das prioridades de alarme do processo
- Um plugue macho para saída de áudio externo está disponível para um amplificador de áudio com alto-falantes, fornecido pelo cliente, que pode ser ouvido nos ambientes mais barulhentos
- Função de teste de lâmpadas (teste de LEDs) acende simultaneamente todos os LEDs
- O invólucro possui um feedback táctil/audível positivo para assegurar o acionamento da tecla correta
Benefícios
- Incrementa o desempenho do operador
- Tempos de resposta mais curtos
- Melhores tempos de resolução
- Maior disponibilidade e segurança da planta
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas