Aspectos gerais:
O console Netsight permite que você gerencie sua rede inteira através de uma única interface e monitore o estado dos dispositivos da rede, como switches. Ele também descobre e documenta o estado funcional dos componentes da rede e automatiza tarefas de resolução de problemas na rede de controle do sistema digital de controle distribuído (SDCD) EcoStruxure™ Foxboro. O NetSight é projetado para facilitar tarefas específicas de monitoramento de redes industriais e, ao mesmo tempo, para compartilhar dados e também fornecer controles comuns através de uma interface de usuário consistente.
Benefícios
- Acelera a resolução de problemas
- Aumenta a segurança e a confiabilidade
- Maximiza a visibilidade da rede
- Promove desempenho eficiente do sistema digital de controle distribuído (SDCD) Foxboro EcoStruxure
Características
- Gerenciamento distribuído da rede de controle
- As interfaces gráficas do usuário (GUIs) fornecem representações gráficas e os estados dos dispositivos da rede
- Painéis FlexViews — visualização pré-definida e customizável de dados extraídos dos dispositivos da rede
- Ferramenta de bússola para permitir que os administradores pesquisem informações sobre usuários ou estações de trabalho
- Alarmes e eventos para ajudar os administradores a resolver situações que requerem atenção
Aplicações
- Refinarias e petroquímicas
- Exploração, perfuração, produção e refino de petróleo e gás
- Produtos químicos em geral e produtos químicos especiais
- Geração de energia
- Metais, mineração e minerais
- Água e saneamento
- Alimentos e bebidas
- Ciências biológicas e produtos farmacêuticos