Chat
Aspectos gerais
O SDCD EcoStruxure™ Foxboro fornece assistência a supervisores e suas equipes para a tomada de decisão. Você pode ter uma visualização da condição e desempenho dos ativos físicos da empresa em toda a planta — além do contexto totalmente informado para determinar o melhor curso de ação.
O Centro de Resposta para Manutenção oferece uma única janela de acesso para as informações mais atualizadas sobre a condição de todos os ativos da planta, incluindo:
- Visualização da condição e desempenho dos ativos físicos de toda a planta
- Conscientização de condições indesejáveis
- Disparo de ações direcionadas a responder a problemas emergentes de forma proativa
O Centro de Resposta para Manutenção oferece uma única janela de acesso para as informações mais atualizadas sobre a condição de todos os ativos da planta, incluindo:
- Visualização da condição e desempenho dos ativos físicos de toda a planta
- Conscientização de condições indesejáveis
- Disparo de ações direcionadas a responder a problemas emergentes de forma proativa
Características
Para supervisores de manutenção:
- Oferece detecção precoce para evitar falhas em ativos
- Reduz paradas programadas de manutenção
- Elimina atividades desnecessárias de manutenção
- Reduz horas extras
- Otimiza a eficiência com tempos de resposta rápidos e eficazes
- Melhora a colaboração entre os membros da equipe
Monitorara a condição dos ativos para maior conscientização:
- Monitoramento automatizado e em tempo real da condição dos ativos da planta
- Oferece um painel de instrumentos comum e unificado para todos os alertas de ativos
- Armazena informações da condição dos ativos durante a vida operacional dos ativos
- Projeto modular permite a fácil adição de novos tipos de ativos isentos de configuração
Maior clareza para tomar decisões inteligentes:
- Apresenta alertas de forma intuitiva, fáceis de entender, com informações práticas anexas
- Acrescenta contexto aos alertas para indicar níveis de criticidade, por exemplo conforme norma NAMUR 107
- Análises inteligentes identificam modos de falha, tendências da qualidade e problemas de processo
- Comunicação abrangente melhora a passagem do turno e a comunicação do estado
Permite ações proativas:
- Mobilidade que permite fácil acesso às informações e resposta rápida a partir de qualquer local da planta
- As atividades de manutenção podem ser designadas de forma conveniente e com precisão ao técnico apropriado
- Opções de fluxo de trabalho agilizam processos de manutenção e eliminam burocracia
- Criação de ordem de trabalho, status e histórico por tag de equipamento ou ativo
- Oferece detecção precoce para evitar falhas em ativos
- Reduz paradas programadas de manutenção
- Elimina atividades desnecessárias de manutenção
- Reduz horas extras
- Otimiza a eficiência com tempos de resposta rápidos e eficazes
- Melhora a colaboração entre os membros da equipe
Monitorara a condição dos ativos para maior conscientização:
- Monitoramento automatizado e em tempo real da condição dos ativos da planta
- Oferece um painel de instrumentos comum e unificado para todos os alertas de ativos
- Armazena informações da condição dos ativos durante a vida operacional dos ativos
- Projeto modular permite a fácil adição de novos tipos de ativos isentos de configuração
Maior clareza para tomar decisões inteligentes:
- Apresenta alertas de forma intuitiva, fáceis de entender, com informações práticas anexas
- Acrescenta contexto aos alertas para indicar níveis de criticidade, por exemplo conforme norma NAMUR 107
- Análises inteligentes identificam modos de falha, tendências da qualidade e problemas de processo
- Comunicação abrangente melhora a passagem do turno e a comunicação do estado
Permite ações proativas:
- Mobilidade que permite fácil acesso às informações e resposta rápida a partir de qualquer local da planta
- As atividades de manutenção podem ser designadas de forma conveniente e com precisão ao técnico apropriado
- Opções de fluxo de trabalho agilizam processos de manutenção e eliminam burocracia
- Criação de ordem de trabalho, status e histórico por tag de equipamento ou ativo
Benefícios
- Previne paradas não planejadas disruptivas e caras
- Reduz o tempo para identificar equipamentos com problema
- Maximiza a disponibilidade operacional
- Minimiza os custos de manutenção
- Maximiza a produtividade