Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Arquiteturas de gerenciamento de motores para o seu negócio

Processo

Com as nossas arquiteturas direcionadas para processos e instalações de infraestruturas, você pode aumentar a segurança, melhorar a eficiência energética e diminuir os tempos de inatividade.

Oferta de proteção e controle de motores

Destaques da oferta

Economia de energia com gerenciamento de motores

Obtenha economia de energia com uma solução eficaz de gerenciamento de motores e nossa aplicação digital, fornecendo ideias e ações a serem tomadas para a otimização da energia.

Ilha TeSys, o sistema de gestão de carga IIoT

A ilha TeSys, uma inovadora solução de gestão de carga, torna as máquinas mais inteligentes e fiáveis, ao mesmo tempo que reduz o seu tempo de comercialização.

Altivar Process, os inversores de frequência preparados para IIoT

Os inversores de frequência Altivar Process são projetados e construídos para adotar a internet industrial das coisas.

TeSys GV para proteção do controle do motor

Mantenha os seus motores em funcionamento e amplie os limites da proteção do motor para até 500 A com a amplitude do TeSys GV.

Plataforma de serviços digitais EcoStruxure Machine Advisor

O EcoStruxure Machine Advisor avalia a integridade dos ativos para ajudar os fabricantes de máquinas a criar condições de estrutura ideais para operações de máquinas fiáveis.

Recursos e ferramentas

Solução para gerenciamento de motores

Com nossa solução holística de gestão de motores, você pode economizar até 30% em investimentos.

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução por conta própria ou entre em contato com um de nossos especialistas.

Falar com a equipe de suporte

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter mais informações, suporte técnico, assistência a reclamações e muito mais.

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

 Abre em nova janela

Pesquisar perguntas frequentes

Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.

 Abre em nova janela

Falar com a equipe de vendas

Inicie sua consulta de vendas on-line que, em breve, um especialista entrará em contato com você.

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!

1. O que é proteção de controle de motor?

Com motores elétricos, há uma fonte de eletricidade em uma extremidade, e um eixo (haste metálica) giratório na outra extremidade, fornecendo uma quantidade adequada de energia para dirigir uma máquina de forma eficiente. Além disso, os motores consomem uma grande parte da energia elétrica em empresas industriais. Portanto, para aumentar o desempenho e a segurança dos seus motores, é importante ter uma abordagem arquitetônica totalmente planejada, validada e testada em relação à proteção de motores e ao gerenciamento de motores. 

A proteção de controle do motor é um sistema aprimorado que impede que as partidas de motores e motores elétricos causem vários danos, como monofásico, falhas de aterramento, tensão de alimentação alta ou baixa, desequilíbrio de fase, condições de rotor, carga excessiva e muito mais. Na Schneider Electric oferecemos uma ampla variedade de soluções de controle e proteção de motores para edifícios, máquinas e infraestrutura que vão ajudá-lo a otimizar seus processos e operações, reduzindo paradas e melhorando a eficiência energética.

2. Por que o controle inteligente de motores é importante?

O mundo avança em direção a inovações tecnológicas e digitais que propiciam a ideia de preservação da energia. Por exemplo, o controle inteligente de motores permite que máquinas inteligentes monitorem a energia e minimizem o tempo de inatividade não planejado. Também oferece comunicações seguras e interoperabilidade com sistemas de instalações e edifícios para fornecer monitoramento e controle precisos por meio de dispositivos inteligentes. Além disso, o controle inteligente de motores agiliza os diagnósticos, reduz o tempo de programação, melhora o desempenho do sistema de energia e do processo, e melhora o gerenciamento de ativos, permitindo que você acesse dados onde e quando precisar. 

Nós, da Schneider Electric, acreditamos na evolução de nossas tecnologias de forma que elas atendam às suas necessidades. Nossos serviços de controle e proteção de motores oferecem soluções sustentáveis e inteligentes de integração de motores, como o TeSys GV para proteção do controle de motores, o EcoStruxure Machine Advisor para avaliação da integridade dos ativos, os inversores de frequência Altivar para adotar a Internet das Coisas Industriais, o TeSys Island para o sistema de gerenciamento de carga e muito mais. Nossa equipe de profissionais especializados também organizou um conjunto de controles inteligentes de motores, como o EcoStruxure Motor Control Configurator, EcoStruxure Power Build Medium Voltage, EcoStruxure Motor Management Designs, etc.