Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text
    para Aplicações de Baixa e Média Tensão

    Soluções Retrofill para Disjuntores

    • Soluções

      Em uma solução retrofill, a célula e o barramento do painel de distribuição existente são modificados para aceitar o novo disjuntor. Esta opção requer uma interrupção mais longa do barramento (comparado com a opção de troca direta), tempo no qual a célula interna do disjuntor é modificada para aceitar o novo disjuntor.

      Retrofill de Baixa Tensão  

      Composto de um berço e disjuntor Masterpact, com um novo mecanismo de encaixe e conexões primárias e secundárias em cada célula de painel de distribuição. Células existentes são modificadas para receber o novo berço e disjuntor, incluindo uma conexão desenvolvida por engenharia entre o berço e a linha do painel de distribuição e barramento no lado da carga. Projetos customizados estão disponíveis para qualquer fabricante de painel de distribuição de baixa tensão.

      Retrofill de Média Tensão  

      Esta solução atualiza Painéis de Distribuição pela instalação de um novo disjuntor e célula de média tensão em uma linha existente. Modificações necessárias - incluindo um mecanismo de articulação totalmente novo, desconexões primária e secundária e as conexões customizadas - são feitas na célula existente. Projetos disponíveis incluem:

      »Ar-magnético à vácuo ou com SF6

      »Sopro de ar à vácuo ou com SF6

      »Painel de Distribuição OCB à vácuo ou Painel de Distribuição com SF6

      » Converter disjuntor estacionário em removível ou disjuntor à ar obsoleto para vácuo ou com SF6