para Aplicações de Baixa e Média Tensão

    Soluções Retrofill para Disjuntores

    • Leia

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Catálogo: Soluções de Modernização de Painel de Distribuição

        Fornece os recursos e benefícios das soluções de troca direta e retrofill. Saiba mais
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Design Selector Catalog: Circuit Breaker Designs

        Catalog of available low-voltage and medium-voltage direct replacement and retrofill designs. Read more
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Medium-Voltage Retrofill Solution for GE Magne-Blast Circuit Breakers

        Features a Square D Type VR draw-out medium-voltage circuit breaker. Read more
    • Aprenda

      White Paper: Switchgear Survival Guide - Ten Tips to Optimize Switchgear and Enhance Reliability


      With increasing dependence on computers and automated processes, most modern facilities cannot afford downtime. Performing proper maintenance on a facility’s electrical equipment can reduce the risk of an unplanned outage and help extend useful life of the asset. In today’s economy, budget constraints on capital improvement projects will mean more reliance on existing equipment maintenance. Learn more

      White Paper: Enhancing Reliability of Legacy Systems with New Generation Low-Voltage Circuit Breaker Upgrades


      With increasing dependence on computers and automated processes, most modern facilities cannot afford downtime. According to studies published by the Hartford Steam Boiler Insurance Company and FM Global, “Electrical equipment failures account for millions of dollars in damage and lost business every year.” Performing proper maintenance on a facility’s electrical equipment can reduce the risk of an unplanned outage and help extend useful life of the asset. In today’s economy, budget constraints on capital improvement projects will mean more reliance on existing equipment maintenance. Learn more

      White Paper: Prolongue a Vida Útil do Painel de Distribuição Existente


      Painéis elétricos de distribuição e controle têm dois tipos de componentes que compõem o sistema, que podem ser chamados de passivos e ativos. Os componentes passivos incluem itens como perfilados de aço em forma de canal, tampas de fechamento, barreiras, estruturas de barramento vertical e horizontal, bem como os componentes que compõem a estrutura mecânica do equipamento. Os componentes ativos críticos são os disjuntores de potência ou fusíveis que compõem o sistema de proteção de sobrecorrente. Saiba mais

      Tratar Problemas de Segurança Elétrica Produz Benefício Adicional para Concessionária de Energia


      Modernizar painel de distribuição antigo também melhora a confiabilidade elétrica. Saiba mais

      Projeto de Retrofill de Disjuntor Moderniza Distribuição Elétrica em Montadora de Veículos


      Duas fileiras de painéis de distribuição primária da fábrica foram instaladas no início de 1950. Embora elas ainda estivessem funcionando, a idade dos disjuntores conectados ao barramento de 2000 ampères nas duas fileiras, junto com o sistema similar a elevador usado para removê-los do painel de distribuição para manutenção, aumentava o risco para os eletricistas da fábrica. Saiba mais

      Usina Geradora Hope Creek


      Os disjuntores desta usina nuclear de 1.219 MW estão em uso desde a inauguração da usina em 1986. Depois de avaliar cuidadosamente todas as opções, incluindo a possibilidade de reformar os disjuntores existentes ou optar por uma substituição total, a gerência de operação da usina aprovou a modernização do quadro existente com os disjuntores Masterpact NW, substituição direta. Saiba mais

      3D Modeling Tool: Switchgear Modernization Solutions


      This interactive tool enables users to look inside switchgear and learn about the features and benefits of our low-voltage direct replacement solution. Learn more
    • Assista

      • Ecofit Installation Services from Schneider Electric

        The next generation of low-voltage circuit breakers is here! If you're a U.S. customer, it’s time for you to upgrade with ECOFIT™ Installation Services because Masterpact M, Square D Type SE and Square D Type DS have been replaced by Masterpact NT/NW.