Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text
    Improve Power System Reliability and Lower Life Cycle Costs

    Switchgear Modernization Solutions

    Default Alternative Text

    Challenges

    Repair? Replace? Modernize!
    When considering whether to repair or replace existing switchgear, there are a number of factors to consider. These may include the operating environment, availability of spare parts, the impact of downtime, as well as the cost of ongoing maintenance. There may also be the need to upgrade to current technology. A viable, cost-effective strategy is to modernize the existing equipment with the latest state of the art circuit breaker solutions from Schneider Electric.
    • Soluções

      Nossas soluções de modernização, disponíveis para painel de distribuição de baixa e média tensão de qualquer fabricante, vão expandir as capacidades do seu sistema elétrico com tempo mínimo de paralisação.

      Disjuntores de troca direta são projetados para se encaixar no cubículo existente com pouco ou nenhum tempo de inatividade, pois há um tempo mínimo (se houver) de interrupção do barramento dos equipamentos.

      Soluções Retrofill envolvem a modificação da célula interna do disjuntor para aceitar o novo disjuntor. É necessária a desenergização do barramento para as modificações.

    • Proposta de valor

      Expanda as capacidades do seu sistema elétrico com tempo mínimo de paralisação e a uma fração do custo de aquisição e instalação de um novo painel de distribuição. Soluções de troca direta e/ou de retrofill estão disponíveis para equipamentos de qualquer fabricante.
    • Diferenciação

      Nossas soluções de modernização de painéis de distribuição utilizam a tecnologia atualizada do disjuntor Masterpact™ de caixa isolada para sistemas de baixa tensão ou o disjuntor Magnum™, para sistemas de média tensão. Os disjuntores Masterpact e Magnum são instalados, testados e comissionados por pessoal de serviço de campo qualificado e são fornecidos com uma garantia de um ano. Garantias estendidas também estão disponíveis.
    Default Alternative Text

    Learn More About Our Modernization and Upgrade Solutions

    Two different modernization solutions provide the same end result: Improved power system reliability and lower life-cycle costs.

    Benefícios

    • Default Alternative Text

      Disjuntores Mastpact apresentam alta capacidade de interrupção de corrente e ajustes de corrente de curta duração. Protocolo de comunicação Modbus TM e dispositivos instalados em campo.

    • Default Alternative Text

      Disjuntores Magnum de média tensão são fabricados com componentes totalmente novos, incluindo tecnologia de interrupção de arco à vácuo ou com SF6.