Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Escritórios

    Buildings

    Principais diretrizes

    Eficiência de energia
    • Custos menores de energia
    • Responsabilidade corporativa
    • Conformidade regulatória

     Flexibilidade

    • Entrega rápida da construção
    • Adaptável durante a existência do edifício
    • Liberdade para restaurar o espaço 

    Produtividade e satisfação dos funcionários

    • Ambiente de trabalho seguro
    • Disponibilidade de energia e dados
    • Experiência dos ocupantes

    O que a Schneider Electric pode fazer?

    • Fornecemos soluções integradas para toda a infraestrutura do edifício de escritórios que podem economizar até 25% do CAPEX em conformidade total com as regulamentações.
    • Dados flexíveis e pré-fabricados, soluções de energia e de controle, reduzindo o tempo de configuração e reconfiguração em 30%.
    • Soluções de medição e de relatório de energia para monitorar continuamente o desempenho da energia.
    • Equipes de serviço para ajudar a melhorar o desempenho do edifício de escritórios durante todo o seu ciclo de vida.
    • Segurança integrada para garantir a tranquilidade.
    • Controle de clima e iluminação otimizado para melhorar a produtividade dos ocupantes em até 2%.
    • Proteção e alimentação elétricas coordenadas e seguras, obtendo continuidade do serviço de mais de 99%.

    Work-L4_03