Petrobras

    Solução dedicada

Com o objetivo de fazer a atualização tecnológica de suas instalações e de aumentar a produção da unidade de São José dos Campos, São Paulo, a Petrobras contou com uma gama completa de equipamentos e serviços da Schneider Electric Brasil.

Situação

Situada em São José dos Campos, São Paulo, a refinaria Henrique Lage (Revap) produz gás GLP, diesel, gasolina e principalmente combustível para aviões. Para vencer o desafio de aumentar a sua produção, a refinaria precisava ampliar suas instalações e promover a atualização tecnológica de seu parque instalado. Além de construir uma nova subestação para a área de destilação atmosférica e a vácuo, a Petrobras precisava remodelar a sua principal subestação, a Casa de Força, CAFOR, substituindo os painéis existentes por outros novos, mais compactos e modernos, que permitissem a instalação de um novo conjunto de painéis para controlar a central termelétrica da refinaria.

Solução Global Schneider Electric

Além de fornecer os equipamentos para a nova subestação da área de destilação, a Schneider Electric Brasil forneceu também todo o sistema elétrico e os serviços associados para a CAFOR. Com a utilização dos painéis NEX foi possível disponibilizar 30% a mais de espaço no local, o que permitiu a instalação do novo conjunto de painéis para a central termelétrica da Revap.

Fornecimento:

  • 74 colunas do painel de média tensão NEX.
  • 26 centros de controle de motores de média tensão do tipo CCM-II.
  • 63 disjuntores de média tensão a vácuo Evolis.
  • 110 relés de proteção Sepam.
  • 6 disjuntores de média tensão a SF6 LF1 e 22 contatores Rollarc.
  • Serviços: estudo de curto-circuito, de seletividade, de fluxo de potência e de queda de tensão. Adequação entre os sistemas antigo e novo, trabalho de substituição e instalação dos painéis, execução da infra-estrutura civil, serviços de montagem, comissionamento, "start-up" e treinamento.

Pontos fortes do fornecimento:

  • Atendimento ao projeto da Petrobras de atualização tecnológica e de otimização do espaço disponível na refinaria, graças à utilização de painéis Metal Clad compactos NEX.
  • Sistemas de distribuição de alta confiabilidade e segurança através dos painéis à prova de arco interno NEX, dos disjuntores a vácuo Evolis e dos relés de proteção Sepam.
  • Solução completa: equipamentos e serviços associados.

Referências do mercado industrial no Brasil:

  • Petrobras Produção e Exploração - P25, Macaé, P31 e P34, Bacia de Campos, RJ
  • Petrobras Refino - Repar, Araucária, PR, Refap, Canoas, RS, Reduc, Duque de Caxias, RJ e Revap, São
  • José dos Campos, SP
  • CVRD - Vitória, ES
  • Hispanobrás - Vitória, ES
  • MBR - Mangaratiba, RJ, Nova Lima e Itabira, MG
  • Caraíba Metais - Camaçari, BA
  • Açominas - Ouro Branco, MG
  • CSN - Volta Redonda, RJ
  • Cosipa - São Paulo, SP
  • Usiminas - Ipatinga, MG
  • Alunorte - Bacarena, PA
  • Aracruz - Aracruz, ES
  • Votocel - Votorantim, SP
  • Ripasa - Limeira, SP
  • Nitroquímica - São Miguel Paulista, SP
  • Rhodia - Paulínia e Santo André, SP
  • Deten Química - Camaçari, BA
  • Cabocloro - Cubatão, SP
  • Air Liquide - Santo André, SP
  • Cimento Mauá - Arcos, MG
  • Votorantim - Jacareí, SP
  • Cebrace - Jacareí, SP

Referências do mercado Indústria no mundo:

  • Total Fina Elf - Donges, França e Kpono, Nigéria
  • Mobil Oil - Hibernia, Canadá
  • PDVSA - Maraven, Venezuela
  • Agip - Complexo Petrolífero de Livorno, Itália
  • British Petroleum - Lavera, França
  • Gazprom - Beregovaya e Orenburg, Rússia
  • Companhia Nacional de Óleo Iraniana (NIOC) - Soroosh e Newrooz, Irã
  • Empresa Saudita de Petróleo, Aramco - Arábia Saudita
  • Air Liquide - Hamilton, Canadá
  • Usinor - Isbergues e Dunkerque, França
  • BHP Billiton - Port Hedland, Austrália e BaySide, África do Sul
  • Alcan - Birmingham, Reino Unido
  • Lafarge - Bétons, França, Villaluenga, Espanha e Bamburi, Quênia
  • Saint Gobain - Bottero, Itália