Toyota

    Solução dedicada

Home-YP-ED-DE_02

Situação

Para aumentar a capacidade de produção de sua unidade em Indaiatuba, a Toyota do Brasil precisava de equipamentos da mais alta qualidade e confiabilidade, que atendessem aos exigentes critérios de automação e flexibilidade da indústria automobilística.

O investimento tinha por objetivo aumentar o número de veículos produzidos, de 15.000 para 57.000 unidades/ano, proporcionar o aumento do índice de nacionalização do Corolla, de 60% para 70%, e marcar o início da nova era de atuação da Toyota no Brasil.

Solução Global Schneider Electric


A Schneider Electric Brasil forneceu a rede de proteção e distribuição elétrica das novas linhas de produção do Corolla, através de sistemas flexíveis e compactos, adequados às freqüentes mudanças de lay-out praticados dentro da indústria automotiva.

Fornecimento:

  • células compactas de média tensão SM6.
  • painéis de distribuição em baixa tensão Blokset.
  • barramentos blindados Canalis de 700, 1250, 1600, 3000 e 4100A.
  • cofres de proteção e distribuição Canalis
  • disjuntores de baixa tensão Masterpact e Compact NS.
  • multimedidores de grandezas elétricas PM600.
  • supervisão de montagem, acompanhamento do "start-up" e treinamento.

Pontos fortes do fornecimento:

  • sistemas de distribuição e proteção de alta confiabilidade, seguindo o conceito TTA, através dos painéis Blokset.
  • sistemas flexíveis de distribuição de energia para as máquinas através dos barramentos blindados e cofres da linha Canalis.
  • possibilidade de expansão das subestações através do uso de painéis compactos modulares SM6.

Referências do mercado Indústria no Brasil:

  • Toyota - unidades São Bernardo e Indaiatuba, SP
  • Michelin - Itatiaia, RJ
  • Goodyear - Americana, SP
  • GM - unidades Mogi, Indaiatuba, São José e São Caetano, SP
  • Peugeot - Porto Real, RJ
  • Honda - Sumaré, SP
  • Volkswagen - unidades São Carlos, São Bernardo e Taubaté, SP
  • Fiat Automóveis - Betim, MG
  • Ford - unidades São Bernardo e Taubaté, SP
  • Robert Bosch - unidades Campinas, SP, e Aratu, BA
  • Volvo - Curitiba, PR
  • Renault - São José dos Pinhais, PR
  • Freios Varga - Campinas, SP
  • Borlem - Santo André, SP
  • Blindex - Caçapava, SP
  • Dana - Campo Largo, PR
  • Scania - São Bernardo do Campo, SP
  • TRW - Três Corações, MG, Santo André e Engenheiro Coelho, SP
  • Delphi - Jaguariúna, SP
  • Arteb - unidades São Bernardo, SP, e Gravataí, RS
  • Magnet Marelli - Belo Horizonte, MG
  • Neiva - Botucatu, SP
  • Wabco - Campinas, SP

Referências do mercado Indústria no mundo:

  • Volkswagem - Buenos Aires, Argentina
  • Daimler Chrysler - Toluca, México
  • Toyota - Valenciennes, França
  • Volkswagen - Bratislava, Eslováquia
  • Bombardier - unidades Mirabel e Dorval, Canadá
  • Fiat Auto - Torino, Itália
  • Ford - Bordeaux, França
  • PSA Renault - Sandouville, França
  • Daimler Chrysler - Detroit, Estados Unidos
  • Chrysler - Graz, Áustria
  • Volvo - Torslanda, Suécia
  • BMW - Leipzig, Alemanha
  • Opel - Zaragoza, Espanha
  • Jaguar - Birmingham, Inglaterra
  • Renault - Setúbal, Portugal