Soluções de controle para lavadores de gases
Soluções de controle para lavadores de gases permitem que você energize, controle e automatize o tratamento do gás de exaustão para diversos tipos de tecnologias de lavador de gases, ajudando sua empresa a se adaptar a regulamentações mais rigorosas de Organizações Marítimas Internacionais (IMO).


Arquitetura
Soluções para processo e controle de lavadores de gases automatizam o tratamento do gás de exaustão para diversos tipos de tecnologias de lavadores de gases, ajudando sua empresa a seguir regulamentações de Organizações Marítimas Internacionais (IMO) mais rigorosas.
Energia crítica
Nosso foco é assegurar máxima segurança e continuidade para os seus negócios. A qualidade e a disponibilidade da energia elétrica são cruciais para muitas aplicações críticas. Em setores industriais sensíveis como em aplicações marítimas e offshore, qualquer falta de energia elétrica pode colocar em risco a segurança do processo, colocar pessoas em risco e provocar indisponibilidade.

Barramentos
Espaço limitado para acomodar o raio de dobra de cabos ou a quantidade de cabos, e determinar uma carga combustível do material de isolamento ou sua resistência ao desgaste e rasgos durante a instalação, são apenas alguns dos muitos desafios que você pode enfrentar quando usa cabos para sua conexão e distribuição de energia elétrica a bordo.


Folheto
Economize tempo e dinheiro com Canalis®, os sistemas pré-fabricados de troncos de barramentos para navios de cruzeiros fabricados pela Schneider Electric.
Eficiência do resfriamento na sala de máquinas do motor
Os ventiladores de resfriamento da casa de máquinas e as bombas de água salgada são em geral superdimensionados e operam constantemente com a vazão máxima, resultando em perdas de energia. Limitar a operação de vazão de pico a períodos bem curtos gera menos emissões de gases do efeito estufa, atende regulamentações modernas (SEEMP, ISO50001) e concretiza a visão de Organizações Marítimas Internacionais quanto a “navios seguros, protegidos e eficientes navegando em oceanos mais limpos."


Arquitetura
Reduza custos operacionais e emissões de CO2 com sistemas de controle para ventiladores de resfriamento da casa de máquinas e para bombas de água.
Sistema de gestão de energia
Você pode gerenciar apenas o que mede – assim, você precisa de uma solução para monitorar o consumo de energia em seus navios e para analisar e otimizar sua distribuição elétrica.


Arquitetura
Selecionamos previamente três arquiteturas para clientes de aplicações marítimas. Essas arquiteturas customizáveis podem ser combinadas para atender os requisitos dos clientes.
Filtros de harmônicas
Eletrônica de potência com variações rápidas e frequentes de cargas proporcionam diversos benefícios de controle relacionados ao processo e economia de energia. Entretanto a crescente quantidade desse tipo de dispositivo a bordo de navios pode gerar distorção harmônica, que afeta os componentes do sistema. O AccuSine PCS+ é o melhor filtro de harmônicas de sua categoria proporcionando atenuação para até 3% do THDI.


Folheto
A Schneider Electric é especializada em atenuação de harmônicas, oferecendo uma ampla gama de soluções para cada demanda, como os Filtros de Harmônicas Ativas AccuSine PCS+, para dar confiabilidade à rede elétrica e qualidade a bordo e em offshore.
Solução de circuito de média tensão para navios de cruzeiro
À medida que mais e mais transatlânticos entram no mercado, os estaleiros estão buscando soluções inovadoras para fornecerem navios eficientes e arquiteturas altamente confiáveis quanto à distribuição de energia elétrica.


História de sucesso de cliente
Navios de cruzeiro da STX France: Descubra os benefícios da nossa distribuição elétrica de MT em ação.
Baixe aqui

Distribuição em MT/BT
À medida que o setor naval enfrenta restrições de custo, estaleiros estão buscando soluções otimizadas e armadores estão se esforçando para obter mais dos seus ativos, enquanto asseguram segurança máxima a bordo.


Folheto
As soluções de painel de distribuição inteligente Okken™, de baixa tensão, são abrangentes, modulares e com teste de tipo para proporcionar segurança e desempenho em ambientes agressivos.
Baixe aqui

Arquitetura
Obtenha mais dos seus ativos com uma arquitetura de distribuição segura e eficiente.
Baixar
Manutenção baseada na condição, com serviços digitalizados
As tripulações estão lutando cada vez mais para proteger seus processos críticos a bordo, pois uma falha em seu sistema de distribuição elétrica poderia provocar paradas importantes. Seja para assegurar a segurança da tripulação, disponibilidade da energia ou a confiabilidade dos equipamentos, o sistema de distribuição elétrica é fundamental.


Arquitetura
Aplicações marítimas do EcoStuxure Asset Advisor. Minimize os custos operacionais e maximize sua tranquilidade.
Baixar

EcoStruxure Asset Advisor
Esta abordagem sem precedentes oferece análises preditivas para proteger a distribuição elétrica, monitorando seus produtos conectados críticos.
Leia agora
Perguntas frequentes
Comece aqui para acessar nossa Base de Conhecimentos online e obter respostas a mais de 100.000 perguntas em segundos.
Documentos e downloads
Navegue na Biblioteca Técnica para encontrar fichas de dados, especificações de produtos e muito mais.
Aplicativo de atendimento ao cliente
Baixe o aplicativo mySchneider e obtenha suporte enquanto estiver em atividade, a qualquer hora e em qualquer lugar. Obtenha hoje mesmo!