Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Angled view of a bridge and a river, water management
    Sustentabilidade

    Sustentabilidade

    Technology and best-practices helping the metals industry exceed its environmental performance

Vista de uma floresta/mata, relatório de sustentabilidade, ambiente

Sustentabilidade e produtividade podem coexistir

Atinja metas de eficiência de produção e, ao mesmo tempo, supere objetivos de sustentabilidade.
Vista angular de uma ponte sobre um rio, gestão da água

Nossas soluções para sustentabilidade

Por que trabalhar com a Schneider Electric

  • Texto alternativo padrão

    Somos líderes em eficiência energética

    Da estratégia e implantação ao desempenho, fornecemos eficiência para todo ciclo de vida da gestão de energia.

  • Texto padrão alternativo

    Processos integrados e eficiência energética

    Como especialista em controle de processos e eficiência energética, a Schneider Electric entende o valor da gestão da energia, como uma variável de produção.

Fatos

  • Ícone Azul de Folha 97% dos aços dos produtos podem ser reciclados.
  • Ícone azul de gráfico a descer Nos últimos 30 anos a quantidade de energia necessária para produzir uma tonelada de aço foi reduzido em 50%.
  • Texto padrão alternativo A taxa de recuperação global de aço para reciclagem é de 83%.
  • Texto padrão alternativo A indústria do aço utiliza 28,6 m3 de água por tonelada de aço produzido na fabricação de aço integrada.