Nossa maior dedicação para nossa maior riqueza

    Saneamento

    Empresas de dessalinização e de tratamento de águas residuais fornecem água limpa para as pessoas ao redor do mundo. Nós ajudamos você a fazer isso de forma segura e eficiente.

Fuga de água de uma junta entre dois grandes tubos, gestão de águas.

Desafios

A Schneider Electric ajuda a abordar os principais desafios do setor de água: manutenção/modernização da infraestrutura, redução de custos operacionais e da energia, conformidade com regulamentações mais exigentes, segurança patrimonial e muito mais.
Duas crianças a tentarem beber água numa fonte

Nossas soluções para água e efluentes...

...permitem até 30% de economia no consumo de energia, aumento de 25% na eficiência operacional e redução de 20% no custo total de propriedade.