Soluções para eletrificação rural

men installing sustainable energy solar panels on roof

Desafios

Você precisa fornecer eletricidade às pessoas, empresas e comunidades em áreas remotas. Você quer promover o desenvolvimento econômico sustentável. O sucesso à longo prazo é acessível graças à soluções que levam energia limpa e segura às comunidades fora da rede elétrica.
  • Soluções

    Villaya é uma linha de soluções solares híbridas e autônomas voltadas para atender às necessidades de comunidades remotas que estão fora da rede elétrica. Para ter uma gestão energética mais inteligente e eficiente, uma fonte de energia alternativa pode ser usada em conjunto com a solução solar.
  • Proposta de Valor

    A Schneider Electric fornece um conjunto completo de soluções de ponta para atender comunidades que vivem sem acesso à energia. Essas soluções podem ser híbridas ou movidas 100% à base de energia solar. Elas incluem treinamento para a instalação e manutenção.
  • Diferenciais

    A Schneider Electric projeta a solução mais adaptada às necessidades locais. Ela inclui: 

    • Estudos prévios à instalação  
    • Treinamento para a instalação / manutenção  
    • Assistência local  
    • Opcional: treinamento do pessoal local para manutenção / para criar um negócio relacionado à energia
sustainable water collection systems on a building

Solução 100% solar ou híbrida

A solução foi desenvolvida para alimentar toda a infraestrutura de comunidades: das atividades econômicas às residências. Se optar pela solução híbrida, você garante a continuidade de serviços essenciais, como refrigeração, postos de saúde e outros. Uma solução para cada situação: CA ou CC, conectada à rede elétrica, solução autônoma ou híbrida.

Benefícios

  • Homem sorridente ao lado do seu novo painel solar Sustainable Energy, da Schneider Electric, no telhado da sua casa
    • Soluções sustentáveis que conectam energias renováveis
    • Oferta modular que pode ser adaptada às suas necessidades
    • Continuidade do serviço, se necessária
  • especialistas de campo numa aula de formação da Schneider Electric
    •  Desenvolvimento sustentável apoiado pela capacitação de comunidades locais
  • homem a inspecionar um conversor da Schneider Electric
    •  Assistência local da Schneider Electric