Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

O que é uma microrrede?

Microrrede elétrica é uma rede independente que permite gerar a própria eletricidade no local e usá-la quando você mais precisar. Para essa finalidade, sua microrrede elétrica vai conectar, monitorar e controlar os recursos de energia distribuídos (REDs) de sua instalação, melhorando ao mesmo tempo o desempenho, a sustentabilidade e a resiliência. Você pode operar microrredes enquanto estiver conectado à rede da concessionária ou desconectado no modo de “ilha”. Quando a rede elétrica cai ou os preços da eletricidade sobem, as microrredes entram em ação.
Os três principais benefícios das microrredes:
  • Permitir operações mais ecológicas, integrando energias renováveis no local, como a eólica e a solar.
  • Economizar despesas de energia, otimizando a demanda, armazenando eletricidade e vendendo-a de volta para a rede elétrica durante picos de demanda.
  • Melhorar a confiabilidade, mantendo a energia da sua instalação ligada durante quedas de energia na rede elétrica.

Como as microrredes funcionam?

Uma microrrede colocaliza a produção e o consumo de eletricidade. Ao contrário da rede elétrica, que gera eletricidade em uma central elétrica centralizada e depois a distribui ao longo de centenas de quilômetros de linhas de transmissão, uma microrrede gera eletricidade no local. Para a produção de eletricidade, as microrredes geralmente usam uma combinação de geradores a diesel de backup e de energias renováveis, como os painéis solares. As microrredes podem incorporar sistemas de baterias para armazenar eletricidade e distribuí-la durante interrupções de energia ou quando há um aumento na procura da rede.
Saiba como as microrredes funcionam

Quem pode se beneficiar de uma microrrede?

Atualmente, organizações de todos os tipos estão optando por microrredes e recursos energéticos distribuídos em busca de benefícios financeiros e de sustentabilidade. Trabalhamos com um conjunto diversificado de clientes: de governos municipais e bases militares a reservas naturais e fazendas verticais. Microrredes elétricas também podem ser utilizadas em áreas remotas, onde o acesso à energia é limitado ou inexistente, para fornecer recursos indispensáveis. Qualquer empresa que busque obter controle sobre os custos da energia, avançar na sustentabilidade e aumentar a resiliência pode se beneficiar de uma microrrede elétrica.

Quanto custa uma microrrede elétrica?

As microrredes variam amplamente em termos de complexidade e tamanho. Porém, temos uma resposta empolgante para sua organização: ela é literalmente gratuita, pois uma abordagem de energia como serviço (EaaS) elimina seus custos iniciais. De um ponto de vista mais tradicional, uma microrrede é um modelo CapEx e OpEx. Em um modo de projeto, é de CapEx elevado e de baixo ou nenhum OpEx. Em um modelo de negócios de energia como serviço, é de OpEx elevado. A EaaS é um modelo de financiamento para microrredes que permite evitar custos iniciais. De modo semelhante ao modelo de software como serviço, com a EaaS, você evita despesas de capital e, em vez disso, paga somente pelo serviço contínuo.

Entre em contato com o departamento de vendas

Inicie sua consulta de vendas on-line e, em breve, um especialista entrará em contato com você.
Entrar em contato com o departamento de vendas

Explore nossos produtos, serviços e softwares para microrredes

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Operation

 

Harmony ST6

 

EcoStruxure™ EV Charging Expert

 

Fonte de Alimentação Ininterrupta

Descubra o gerenciamento de energia baseado no prossumerismo

As empresas hoje estão se tornando prossumidoras de energia com a capacidade de produzir, consumir e controlar sua própria energia.

image of solar panels with city in the background

Tornando a energia solar mais inteligente

Saiba como as microrredes permitem que as empresas façam automaticamente escolhas que forneçam benefícios econômicos e de resiliência de energia.

Veja o que dizem os nossos clientes

Mercado de produtos do sul da Austrália

Esse mercado atacadista de produtos frescos utiliza nossas soluções de microrredes como parte de suas ambiciosas metas de sustentabilidade, que incluem reduzir as emissões anuais de gases de efeito estufa em 32%.

Brookville Bus Depot

Localizado a oeste de Washington D.C., o robusto sistema de trânsito do Condado de Montgomery é alimentado por uma frota de veículos elétricos e uma solução de microrrede elétrica, fundamental para seus objetivos climáticos de longo prazo.

Explore nossos últimos insights sobre soluções para microrredes

Microrredes: 10 perguntas-chave respondidas

Pronto para entender os conceitos básicos das microrredes? Encontre todas as respostas para as 10 perguntas-chave sobre por que e como as microrredes são essenciais.

Como fazer sua energia trabalhar a seu favor

Entenda o impacto dos recursos energéticos distribuídos (REDs) e explore um caminho para atingir emissões zero.

Impulsione sua estratégia de negócios com a adoção de microrredes

Saiba como incorporar microrredes como parte da sua estratégia de negócios.

Como a IA alimenta as microrredes avançadas de hoje

Como a IA afeta a otimização da sua energia? Saiba como sistemas avançados de microrredes geram resultados inteligentes.

Você também poderá estar interessado em:

Precisa de ajuda?

Comece aqui!

Encontre respostas agora. Procure uma solução por conta própria ou entre em contato com um de nossos especialistas.

Falar com a equipe de suporte

Entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente para obter mais informações, suporte técnico, assistência a reclamações e muito mais.

Onde comprar?

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.

 Abre em nova janela

Pesquisar perguntas frequentes

Obtenha as respostas de que você precisa acessando as perguntas frequentes relacionadas ao assunto.

 Abre em nova janela

Falar com a equipe de vendas

Inicie sua consulta de vendas on-line que, em breve, um especialista entrará em contato com você.

Chat

Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!

1. Soluções de microrredes da Schneider Electric

A Schneider Electric oferece soluções eficientes para microrredes elétricas com base em uma combinação de sistemas de Edge Control, produtos conectados, aplicativos, análises e serviços. Os produtos conectados incluem no-breaks, inversores tipo grid-tie e string, e inversores híbridos. Entre os aplicativos, análises e serviços estão o EcoStruxure Microgrid Advisor e o EcoStruxure Microgrid Operation, e o Edge Control inclui o Harmony ST6 e o EcoStruxure EV Charging Expert. Oferecemos soluções de microrredes repetíveis, escaláveis e habilitadas para IoT e serviços de ponta a ponta, incluindo serviços de distribuição elétrica.

2. Diferentes tipos de microrredes

Em termos gerais, há três tipos de microrredes:

3. Diferenças entre uma microrrede elétrica e uma smart grid

As microrredes são diferentes das smart grids. Uma microrrede é um sistema de energia autossuficiente e localizado que atende a uma área geográfica distinta, que pode ser um centro de negócios, complexo hospitalar, etc. Ela inclui fontes de energia distribuída e múltiplas cargas, que podem ser operadas paralelamente com a rede mais ampla da concessionária. Smart grids, por outro lado, são redes elétricas que operam em maior escala e podem regular os fluxos de energia dos pontos de geração até os pontos de consumo. Elas incluem comunicação, automação e sistemas de TI.

4. Projeto de uma microrrede

A Schneider Electric oferece uma solução pronta para uso para ajudar você a projetar uma microrrede elétrica, independentemente da aplicação. Nossos centros de controle de microrredes pré-projetados têm todos os componentes que você precisa para gerenciamento de energia, controle, medição de energia e monitoramento de energia. Além disso, nosso software de gerenciamento de microrredes, o EcoStruxure, oferece algoritmos pré-projetados para tornar as funções padronizadas e confiáveis.