Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Doctors looking at an online chart, hospital management system, big data analytics, healthcare solutions.

    Distributed Energy Resource Management System

    Solar panel system with sun shining bright, solar power panels, solar power.

    Challenges

    Optimizing distributed energy resources.
    Increasingly the need to be more proactive in the way companies consume, store, produce energy, and take advantage of various utility programs such as feed-in tariffs and demand response is driving up installations of Distributed energy resources (DER) in distribution networks. Consumers are now proactive energy producers as well as users.
    • Soluções

      StruxureWare Demand Side Operation é uma plataforma em nuvem que permite gerenciar a flexibilidade da energia dos DER. A plataforma usa algoritmos preditivos para prever quando o cliente final precisa produzir, armazenar ou consumir energia com os DER. Ao ter acesso a essa plataforma, as concessionárias podem participar do modo como os clientes consomem, produzem e armazenam energia para maximizar a confiabilidade da rede elétrica, a pegada ambiental e a otimização econômica. Cada carga ou recurso de geração controlável é conectado a uma caixa DER no lodo do cliente. Uma conexão VPN então é estabelecida entre o local do cliente e a plataforma em nuvem da StruxureWare Demand Side Operation.
    • Proposta de valor

      • Coordene o acesso à flexibilidade dos DER do seu cliente através do StruxureWare Demand Side Operation.
      • Ajude seu cliente a consumir, produzir e armazenar eletricidade em condições ideais.
      • Configure os programas de Resposta à Demanda e ganhe acesso à flexibilidade de energia do cliente usando o protocolo OPEN ADR.
      • Ofereça ao seu cliente uma solução que possa maximizar a confiabilidade da energia, reduzir a pegada ambiental e o custo com a energia.
    • Diferenciação

      Rápido e Flexível - Software como um Serviço.
      • Acesso direto a informações dinâmicas como previsão do tempo e mudanças nas tarifas de eletricidade.
      • De manutenção fácil e barata.
      • Acesso ao Helpdesk da Schneider Electric.
      • Possibilidade de fazer comparações de referência com outras instalações – alavancar melhores práticas.
       
      Protegido via conexão VPN.
       
      Previsão avançada para predizer e otimizar o uso dos DER do cliente.
       
      Capacidade Open ADR e membro da OPEN ADR Alliance.
      • Solicitações de Resposta à Demanda e reconhecimento.
    Default Alternative Text

    Related Smart Grid Applications

    StruxureWare Demand Side Operation is a cloud based platform where customer needs and utilities needs converge. SW DSO helps the end customer to know when to consume, store or produce energy. This optimization, which is done with 24h ahead forecast, can be done by taking into account weather forecast, utility’s tariff rate, customer’s process constraints, and available demand response opportunities. Thanks to an OPEN ADR protocol and web services, StruxureWare Demand Side Operation facilitates interactions between the end customer and the utility, in order to maximize grid reliability, integration and management of DER, and the economical optimization of grid assets.

    Benefits

    • Large house
       
      For the end user:
      Maximizing reliability, energy bill savings and environmental footprint reduction
    • USA, Florida, Miami skyline as seen from air
       
      For the utility:
      Having access to increased DER flexibility located on the demand side
      More reliability, savings, and easier integration of DER