Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Oil pipeline, large valve on pipes, oil and gas.
    Soluções para operações remotas de pipeline de petróleo e gás

    Dispositivos de Campo para Medição e Instrumentação de Pipelines

    Soluções de Dispositivos de Campo Foxboro

Oil pipeline, large valve on pipes, oil and gas.

Soluções para Medição

As ofertas de dispositivos de campo Foxboro são escolhidas pelas empresas de petróleo e gás mais exigentes para aplicações que requerem medições de alto desempenho de pressão, temperatura, fluxo, nível, análise de líquidos e posicionadores de válvulas
  • Soluções

    Os dispositivos de campo Foxboro são uma opção importante para empresas de petróleo e gás que querem vantagens competitivas, menores custos operacionais e maiores lucros. Fornecemos soluções de medição exclusivas, que fazem grandes diferenças em aplicações de campo críticas
  • Proposta de Valor

    • Resultados mensuráveis em tempo real
    • Informações práticas
    • Excelência Operacional
    • Implantação e operação de baixo custo
    • Fácil de instalar e utilizar
  • Diferenciação

    • Vida útil incomparável dos ativos
    • Melhor desempenho da categoria
    • Excelentes economias e valores
    • Compatibilidade com a instrumentação existente
    • Excepcional facilidade de uso
    • As mais longas garantias
    • O menor custo de propriedade
Texto padrão alternativo

Applications

Benefits

  • Longa tubagem de petróleo ou gás a atravessar um território deserto, petróleo e gás, gestão da energia.
    Pressure transmitter adapted for the reliability and performance that the O&G facility demands
  • Trabalhador a olhar para um gráfico num monitor, gestão da energia
    Totalize only the desired liquid flow while ignoring common causes of liquid volumetric over-reading
  • Texto padrão alternativo
    Regulatory and environmental compliance
  • Tempo é dinheiro, finanças, gestão de tempo, sustentabilidade.
    Accurate, affordable, temperature and pressure-compensated measurement of gas flow rates
  • Trabalhadores em sala de controlo de central de gás, consultoria de sustentabilidade
    Precise, reliable, measurement of differential pressure