Brasil

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Oil facility in front of mountains, oil and gas.

    Processamento de gás e segurança em processo de GNL

Workers in control room of gas plant, sustainability consulting

Challenges

Gas processing businesses want a proven safety solution that can help manage risk and hazard, avoid unscheduled downtime, and maximize process uptime. The safety system must have the capability to provide a wide variety of critical applications, including ESD, F&G, etc.

Ciclo de vida da segurança de processo

Ciclo de Vida da Segurança de Processos
  • Soluções

    Triconex é o único sistema de segurança com experiência e histórico em Segurança e Controle Crítico, conforme demonstrado por 30 anos de experiência e 13.000 sistemas usados atualmente em todo o mundo

  • Proposta de valor

    • Operação segura e confiável
    • Atende normas ambientais e regulatórias
    • Proteja ativos e vidas humanas
    • Atende e supera as metas de produção através de tempo operacional máximo dos processos
  • Diferenciação

    • Soluções para segurança de processo confiáveis e seguras, certificadas para aplicações marítimas
    • Suportadas pela ampla equipe de engenheiros de segurança funcional certificados pela TÜV
    • Controlador Redundante Modular Triplo (TMR) patenteado, tolerante à falha
    • Número um no mercado de segurança de processo
Texto padrão alternativo

Veja mais soluções para o processamento de GNL/gás

Na Schneider Electric compreendemos os riscos e problemas operacionais. Como parceiro, podemos apoiá-lo através da conceção, implementação e manutenção a longo prazo da sua operação. Conseguimos isso através da nossa ampla variedade de tecnologias, conhecimentos especializados e serviços. Juntos, podemos criar a solução para segurança de processos que faça mais sentido para o seu negócio, agora e no futuro

Benefícios

  • Palavra-chave “Soluções” na tecla de um teclado, soluções empresariais.
    Alto nível de integridade da segurança
    Os sistemas Triconex são projetados para uso em paradas de emergência ou outras aplicações críticas que requerem Nível de Integridade de Segurança 1, 2 ou 3, conforme definido na norma IEC 61508 sobre Segurança Funcional.
  • Trabalhador com tablet, em frente a uma plataforma petrolífera, petróleo e gás, relatório de sustentabilidade, internet das coisas.
    Alto nível de integridade da segurança: Sistemas projetados para uso em paradas de segurança em emergências ou outras aplicações críticas, que requerem Nível de Integridade de Segurança 1, 2 ou 3
  • A seta cromada em direção ao céu, seta a apontar para cima, eficiência energética.
    Alta disponibilidade: o sistema TMR pode operar com até três processadores principais assegurando controle ininterrupto
  • Texto padrão alternativo
    Baixos custos de manutenção: ferramentas de software com amplos recursos de diagnósticos integrados identifica e correlaciona as falhas automaticamente aos módulos substituíveis em campo