Uma arquitetura de contatores fácil de configurar, altamente compacta, controlada sem fios, para o controle de guindaste simples e padrão.
Arquiteturas testadas, validadas e documentadas
Arquiteturas dedicadas podem ajudá-lo a montar rapidamente uma solução de automação, do projeto e engenharia da máquina até a sua instalação e documentação. Reduza o tempo necessário para projetar, instalar e comissionar, com arquiteturas flexíveis, validadas e prontas para uso.
Solução
Elevação| A arquitetura do contator TeSys com fiação está focada em máquinas de elevação simples e padronizadas, e é o primeiro passo para a automação. Não é necessário um alto nível de especialização graças aos relés e contatores simples, que permitem configuração rápida.
Essa arquitetura permite uma instalação simples e altamente compacta, reduzindo os tempos de comissionamento e de manutenção.
Benefícios
> Arquitetura de contatores, simples, compacta e controlada sem fios
> Custos otimizados: uma relação custo/desempenho altamente competitiva.
> Segurança incorporada: atende norma EN 13849-1 Plc Cat 1.