Micro rede elétrica em um contexto de grande instalação
Para grandes instalações, como uma instalação industrial ou um grande hospital, uma queda de energia pode ser muito cara. Parar um processo pode ter consequências críticas para as perdas de produção, mas também para a reinicialização do processo. É por isso que instalar uma microrrede elétrica, que fornece cargas críticas mesmo durante uma queda de energia, é essencial.
Alguns locais industriais, como minas ou plataformas de perfuração, podem estar situados em áreas remotas sem acesso à rede elétrica principal. Essas unidades precisam montar seu próprio sistema de produção de energia local - uma microrrede isolada gerando energia localmente. Esse sistema de microrrede precisa ser balanceado constantemente em tempo real com a ajuda do controle local, entretanto, assim que a infraestrutura da rede elétrica tiver sido suficientemente desenvolvida, ele deve ser conectado à rede elétrica principal.


Nossa plataforma de software de gestão de energia baseada na nuvem, no lado da demanda, permite controle dinâmico e flexível dos recursos energéticos distribuídos (DER) no local, dentro de um edifício ou planta. Permite que os gerentes de instalações e operadores de microrredes otimizem os recursos de geração para maior eficiência operacional e flexibilidade.

EcoStruxure™ Microgrid Operation
Nossa solução gerencia de forma eficiente e proativa a produção e a demanda de microrrede elétrica para priorizar a energia renovável.
Solucione seu problema
Obtenha resiliência
Configure sistemas de energia resilientes para situações de emergência para sua instalação. As microrredes combinam diversos sistemas de energia e tecnologias de controle para desconectar edifícios críticos da rede elétrica principal e fornecer energia segura em caso de uma grande queda de energia do sistema.
Reduzir riscos
Reforce a sua rede elétrica e minimize o risco de oscilação nos preços da energia, numa perspectiva de longo prazo.
Aumente a sustentabilidade
A energia produzida localmente pode ser muito mais sustentável do que a energia proveniente da rede elétrica (dependendo da geografia). Para promover a sustentabilidade, também na frente de seus clientes, grandes proprietários de site aumentam a presença de energia renovável em sua mistura.
Histórias de sucesso de microrredes

Bear Creek

Fairfield: Desenvolvimento de microrredes


Artigo técnico
Como os prosumers aproveitam quatro tecnologias para uma energia mais verde, confiável e econômica.
Leia o artigo técnico
Blogs de microrrede
Explore o conteúdo mais recente e inspirador de mais de 600 especialistas no assunto da Schneider Electric e vários blogueiros convidados envolvidos no campo da energia.
Serviços de distribuição elétrica
Opere com o máximo de desempenho de forma segura e consistente com nosso atendimento especializado durante todo o ciclo de vida da sua instalação.
Centro de suporte
Baixe o aplicativo mySchneider e obtenha suporte durante deslocamentos - a qualquer hora, em qualquer lugar. Obtenha o app hoje mesmo!