Aproveite ao máximo sua energia, gerenciando seus custos e sua utilização

    Otimização da energia

  • Hotel Hilton economiza energia e dinheiro

    Localizada no centro de Hanói, o Hilton Hanoi Opera, principal hotel do Vietnã, está localizado perto do agitado distrito comercial da cidade. O hotel precisava encontrar uma forma de reduzir o consumo e os custos de energia sem afetar o nível de experiência de seus clientes.

    Saiba mais sobre como a Schneider Electric ajudou na eficiência energética do hotel Hilton
    Default Alternative Text
  • Ideapark Finland a caminho de maior eficiência e redução de custos

    Localizada no sul da Finlândia, a Ideapark está entre os primeiros empreendimentos comerciais modernos indoor na Escandinávia, com cerca de 200 lojas, galerias, restaurantes e cafés, além de uma variedade de entretenimentos, um parque com um teto retrátil, uma pista de patinação no gelo, e um parque de diversões de 10.000 m2. Manter operações eficientes para a diversão dos visitantes é uma prioridade - assim como reduzir o consumo e o custo da energia. Com a ajuda da Schneider Electric, a Ideapark encontrou uma forma de usar 25% menos de energia, sem comprometer o entretenimento de seus usuários.

    Saiba mais sobre a eficiência energética obtida no Ideapark.
    Texto Padrão Alternativo
    Um homem e uma mulher de negócios a trabalharem juntos num computador, sustentabilidade nos negócios.

    Desafios

    A energia é uma parte importante do orçamento operacional de praticamente todas as companhias. Com os custos da energia subindo, é fundamental gerenciar os gastos e uso da energia para ter sucesso e manter-se sustentável. A Schneider Electric pode ajudá-lo a otimizar ambos, com sistemas que monitoraram, medem, acompanham e relatam tudo, desde níveis da demanda no horário de pico à capacidade não utilizada em seu sistema.

    Por que trabalhar com a Schneider Electric

    • Texto alternativo padrão

      Otimização do custo da energia

      Garanta o melhor retorno dos seus investimentos em energia. Para reduzir os custos da energia, é preciso considerar diversas opções - a eficiência energética tradicional, é claro, mas também controlar demanda de pico e o fator de potência, para evitar multas da concessionária; otimizar o uso da demanda em horário de pico; participar de programas de resposta à demanda; verificar o suprimento da concessionária para garantir o cumprimento do contrato; fazer comparação interna e externa de melhores práticas, para que possam ser compartilhadas; otimizar do uso da capacidade existente e evitar superdimensionar uma construção nova ou sistemas que estão em expansão; compartilhar os custos da energia por subdivisão precisa; e usar relatórios detalhados para negociar uma taxa melhor quando a oportunidade surgir. Nós podemos ajudá-lo a obter tudo isto e mais, com nossos sistemas de gerenciamento de energia e potência.

    • Texto Padrão Alternativo

      Otimização no uso da energia

      Certifique-se de que você esteja usando sua energia da forma mais eficiente possível. Há muitas coisas que podem impactar negativamente o seu uso de energia - e muitos delas são praticamente invisíveis, sem monitoramento, rastreamento e relatórios. Equipamentos defeituosos podem causar problemas na qualidade da energia ou consumir mais potência do que o normalmente necessário. Sistemas podem permanecer ligados desnecessariamente. Empregados ou locadores podem não estar plenamente conscientes de como seu comportamento afeta negativamente o uso da energia. Podemos ajudá-lo a gerenciar melhor o uso da energia em sua empresa, com sistemas que detectam equipamentos defeituosos ou operando de forma não desejada; formas de acompanhar as necessidades de manutenção com dados reais sobre problemas de qualidade da energia e histórico real de operação; e métodos de alocação de custos e subfaturamento que ajudam os empregados e inquilinos a se tornarem mais eficientes em termos de energia.