Selecione as soluções de cadeia de segurança mais eficientes para sua máquina

    Função de segurança de parada de emergência

Texto alternativo padrão

Desafios

A função de parada de emergência é utilizada para levar uma máquina a um estado de operação segura, dentro do menor tempo possível sem ferir pessoas, danificar a máquina ou afetar o meio-ambiente. Há três métodos de parada possíveis: Categoria de parada 0, Categoria de parada 1 e Categoria de parada 2. Elas são determinadas pela avaliação de risco e pelos requisitos funcionais da máquina. A norma EN ISO 13850 (antiga EN 418) especifica os requisitos funcionais e princípios de projeto dos dispositivos de parada de emergência.
Texto alternativo padrão

Função de segurança de parada de emergência

Selecione as soluções de cadeia de segurança mais eficientes para sua máquina.