Selecione as soluções de cadeia de segurança mais eficientes para sua máquina

    Função de segurança de proteção de perímetro

Texto alternativo padrão

Desafios

A função de proteção de perímetro é utilizada para proteger a área ao redor de máquinas. Ela pode ser utilizada para parar a máquina (categoria de parada 0, 1 ou 2) diretamente ou criar uma zona de trabalho segura na qual os movimentos da máquina não passarão de velocidades, torque ou posição específicas que poderiam ferir um operador. A função é comumente utilizada quando os operadores requem intervenção regular em uma área da máquina.
Texto alternativo padrão

Função de segurança de proteção de perímetro

Selecione as soluções de cadeia de segurança mais eficientes para sua máquina.