Intensificadores com Multi Acionamento para Edifícios

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Seus problemas empresariais são exclusivos.

Seus clientes estão concentrados em otimizar a energia. Você precisa desenvolver um sistema de pressurização para edifícios com maior nível de funcionalidades, diagnósticos e proteção, além de E/Ss flexíveis e escaláveis.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    Oferecemos uma solução poderosa de pressurização com várias bombas, que requer máxima flexibilidade e escalabilidade, com um nível de funcionalidades mais elevado. Uma das características essenciais dessa solução é a conectividade com o sistema BMS via BACnet ou LonWorks. Adicionalmente, uma combinação de medidores de energia, inversores e funções relacionadas à eficiência da energia tornam o sistema eficiente.

  • Proposta de valor

    • Uma solução completa, otimizada quanto a custo
    • Não comece do zero Use TVDAs para iniciar a aplicação.
    • Não programe. Utilize funções e modelos pré-desenvolvidos e facilmente configuráveis para desenvolver sua aplicação.
    • Funções de bombeamento incorporadas, como proteção contra cavitação, entrada e saída de estágios de bombas, controle PID e outros.
    • Aumente a modularidade com o controlador lógico Modicon M171/M172, usando uma ampla gama de E/Ss.
    • Melhore a eficiência de custo com um display interno, que fornece recursos de monitoramento adequaods à sua aplicação.
    • Conecte-se em qualquer lugar. Conectividade BACNET ou LonWorks interna proporciona conectividade perfeita para o sistema BMS. Adicionalmente, acesso wirelles remoto - via visualização por meio da internet - conecta dispositivos inteligentes, soluções na nuvem e a Internet.
  • Diferenciação

    • Gestão de múltiplas bombas, usando um inversor individual para cada bomba.
    • Eficiência energética incorporada, mantendo o desempenho.
    • Mantém a pressão constante no sistema com funções PID, e relacionadas a entrada e saída de estágios de bombas.
    • Diagnósticos avançados para cada bomba, facilitando a manutenção.
    • Pressurização incorporada e proteção de bomba, usando recursos como proteção contra cavitação.
    • Opera bombas (auxiliares) menores para manter requisitos de fluxo mais baixos.