Módulo de segurança incorporado / Cortina de Luz / Contactor / Cat.4 PL e, SIL 3 / Parada Categoria 0

Texto alternativo padrão

Seus problemas de negócios

De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar suas máquinas com uma função de segurança de proteção de perímetro exigida para atingir o nível PL e da norma EN/ISO 13849-1, SIL 3 da norma EN/IEC 62061, e para atender a legislação de segurança atual e normas que possibilitam a conformidade CE. Você também precisa agilizar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Esta solução de Proteção de Perímetro com Módulo de Segurança Incorporado fornece uma maneira eficiente para montar a segurança de máquinas. Módulo de segurança Modicon TM3 incorporado capacita a criação do circuito de segurança.
    • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de arquiteturas de segurança com Categoria 4 PL e, conforme norma EN ISO13849-1 e SIL 3 da norma EN IEC 62061 para a função de proteção de perímetro.
    • A função de parada de segurança é iniciada pela atuação de uma cortina de luz de segurança (ESPE Tipo 4), projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona perigosa.  A interrupção de um ou mais feixes de luz é detectada pelo módulo de processamento, desativando as saídas do módulo de segurança (categoria de parada 0 conforme norma EN IEC 60204-1), interrompendo a alimentação de energia do motor conectada aos contactores (K1 e K2). O motor vai girar livremente até parar.
  • Proposta de valor

    Soluções de corrente de segurança fornecem um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar as soluções de corrente de segurança reduz o tempo para criar cada função de segurança para atender às exigências de avaliação de risco de máquinas. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos adequados às necessidades específicas da máquina, permitindo que elas sejam utilizadas como um modelo ao projetar as funções de segurança de sua máquina, melhorando a eficiência e reduzindo custos. Cada solução de corrente de segurança contém:
    • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
    • Diagrama da fiação
    • Explicação do cálculo
    • Resultado do cálculo
    • Certificado da TÜV
    • Arquivo do projeto do sistema
  • Diferenciação

    Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para uso ou modificações, disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.