Módulo de Segurança Incorporado / Cortina de Luz / Inversor de Frequência Variável / Cat.3 PL d, SIL 2 / Categoria de parada 1

Texto alternativo padrão

Seus problemas empresariais

De acordo com sua avaliação de risco, você precisa projetar suas máquinas com uma função de segurança de proteção de perímetro exigida para atingir o nível PL d da norma EN/ISO 13849-1, SIL 2 da norma EN/IEC 62061, e atender a legislação de segurança atual e normas que possibilitam a conformidade CE. Você também precisa agilizar a seleção de ofertas e o processo de documentação, que são demorados. Para reduzir o prazo de lançamento de máquinas no mercado e melhorar a rentabilidade ao criar a Lista de Materiais, você precisa de diagramas de fiação e cálculos de confiabilidade da corrente de segurança.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Esta solução de Proteção de Perímetro com Módulo de Segurança Incorporado fornece uma maneira eficiente para montar a segurança de máquinas. Módulo de segurança Modicon TM3 incorporado capacita a criação do circuito de segurança.
    • A documentação fornece: diagrama de fiação, diagrama esquemático, uma explicação sobre o aplicativo e os cálculos de confiabilidade da segurança. A solução de corrente de segurança suporta a criação de arquiteturas de segurança com Categoria 3 PL d, conforme norma EN ISO13849-1 e SIL 2 da norma EN IEC 62061 para a função de parada de emergência.
    • A função de parada de segurança é iniciada pela atuação de uma cortina de luz de segurança (ESPE Tipo 4), projetada para proteger o acesso para dentro de uma zona perigosa. Interrupções em um ou mais feixes da cortina de luz são detectadas pelo módulo de processamento, e uma Parada Segura 1 é iniciada no acionamento, desacelerando o movimento. Depois de um tempo de retardo, as saídas de segurança (parada categoria 1 conforme norma EN IEC 60204-1) conectadas na entrada da função de torque removido em modo seguro (STO) no inversor são desativadas.
  • Proposta de valor

    Soluções para a corrente de segurança fornece um modelo para resolver cada função de segurança de uma máquina. Utilizar as soluções de corrente de segurança reduz o tempo para criar cada função de segurança para atender às exigências da avaliação de risco de máquinas. É possível modificar as soluções de corrente de segurança com produtos atendendo sua necessidade específica na máquina e, desta forma, podem ser utilizados como um gabarito ao projetar as funções de segurança para sua máquina e, assim, melhorar a eficiência e economizar custos no processo. Cada solução de corrente de segurança contém:

    • Diagrama da fiação
    • Explicação da arquitetura e da cadeia de segurança
    • Explicação do cálculo
    • Resultado do cálculo
    • Certificado da TÜV
    • Arquivo do projeto do sistema
  • Diferenciação

    Soluções de corrente de segurança são projetadas para minimizar a complexidade da implementação da segurança em máquinas. Para cada função de segurança ao redor da máquina existem soluções prontas para uso ou modificações, disponíveis a clientes que buscam a certificação CE.